E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 5 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] LMH6629SDEVAL:芯片噪声过大
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 由于不活动、我正在关闭此主题。 如果需要进一步支持、请回复或启动新主题。 最棒的 Hasan Babiker
4 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LMH6629SDEVAL:电路板尺寸
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 早上好,Jacob——谢谢——非常感谢。 TED G.
4 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LMH6629SDEVAL:通道输入不工作
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 谢谢,Jacob。 正如您所说,我重新连接了电阻器,它现在可以正常工作。
6 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] LMH6629SDEVAL:尝试使用和测试组件。
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Dillon:
LMH6629SDEVAL
主板使用什么电源? 我将以+V =+2.5V,-V =-2.5V和接在电路板上接地的GND引脚开始。 这将使输入共模电压居中到GND,只要电路板没有改动,您就应该得到S21。 由于不应在主板上填充RGB,因此不需要在-in处进行端接。 我想您可能已经用单个+5V电源为主板供电了。 以这种方式为主板供电没有任何问题,但您需要将…
6 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] LMH6629:和LMH6629SDEVAL,创建多级变阻放大器
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Dillon: 对于LMH6629来说,400 MHz将是一项挑战, 但在保持放大器稳定的同时,应该可以接近该值。 最重要的信息是缩小输入电容值,以便准确预测电路。 如果对输入电容粗略估计为15 pF,则LMH6629应能在400千欧增益下获得约375MHz的带宽。 这是假设应用程序也可以处理响应中的一些峰值。 可能达到400 MHz,但相位裕度可能低于建议值。 此致,…
6 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题