E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 2 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] LMH6522:阻抗匹配
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,David: 单端到差分转换最容易通过变压器实现。 在LMH6522 EVM上,我们使用JTX-2-10T变压器。 这提供了输入阻抗匹配以及单端到差分转换。 对于滤波器,我建议使用200欧姆滤波器。 我认为这在放大器和ADC的需求之间提供了最佳平衡。 滤波器的设计和构造是一种艺术。 我通常设计一个5 % 到10 % 之间的滤波器,其响应速度高于预期,然后在印刷电路板建成后需要在其上进行调整…
7 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
关于TIDA-00360的作用还有其中两芯片TIDA-00360和LMX2581
yunjia li
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581 ,
TIDA-00360
我想测量gis的局部放电uhf,频率范围400到1500MHZ,请问这个
TIDA-00360
的作用是降频然后进行ad转换么,可以实现我的功能吗。如果可以,那么
TIDA-00360
是将400到1500Mhz降频,那LMX2581 输出频率:50MHz 至 3760MHz又有什么作用呢?初学者求指导
8 年多前
数据转换器
数据转换器论坛
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题