E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 4 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: TPS54824EVM-779: TPS54824: PGOOD被拉低后,电压发生了一个小幅上冲后继续拉低
Johnsin Tao
Hi 如果其他的波形都没有这样的小幅上冲(上述波形中其他电压波形没有上冲),可能是noise导致的,在datasheet测试的波形也没有发现这个上冲(datasheet里的波形,一般都是来自评估板的测量)。
2 年多前
电源管理
电源管理论坛
RE: [参考译文] WEBENCH 工具/TPS54824EVM-779:设置此 EVM 以测量负载电流的正确方法是什么?
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Lauren、 连接类似这样的万用表应该类似于输出上的短路。 在这种情况下、我们对该器件进行了大量测试、因此如果它损坏了 TPS54824、我会感到惊讶。 我想知道测试设备是否因测试而出现问题、而不是 EVM 问题。 具体而言、通过万用表短接电源可能会损坏万用表的内部保险丝。 在 TP4和 TP10之间连接仪表不能测量输出电流。 我认为客户根据其描述确定了正确的测量方法…
3 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS54824EVM-779:应用问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Yadong、您好! 我怀疑所发生的情况是输入电压下降到足够低的水平、以至于 TPS54824没有足够的电压来保持内部 PGOOD FET 导通。 该限值由 第6页上有效输出规格的最小 VIN 提供。 如果 Vin 降至0.7V 以下、典型值为4mA 时、PGOOD FET 将无法再连接到0.5V 以下的引脚。 我想通道1是输入电压吗? 当 PGOOD 电压开始向上浮动时、它看起来确实小于1V…
3 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54824EVM-779:应用问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Yadong、您好! COMP 引脚具有最小钳位电压、一旦器件启用、该电压就会上拉。 如您测量的波形所示、这大约为360mV。 在这种情况下、它不是 FB 电压与 SS/TRK 电压上拉 COMP 之间的差值、而是另一个电路。 COMP 引脚上还有启动开关阈值、略高于此最小钳位电压、范围为10s mV。 当 SS/TRK 大于 FB 时、误差放大器上拉 COMP 引脚、TPS54824开始开关…
3 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题