E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 436,472 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
LAUNCHXL-F2800157: 要在板子上通过串口B给电脑发信息,请问板子上的线应该如何连接到电脑上
John Pan
TI 认为已经解决
Part Number: LAUNCHXL-F2800157 要在板子上通过串口B给电脑发信息,请问板子上的线应该如何连接到电脑上
29 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
MSP430FR5994: 导入案例串口无法通信
?? ?
TI 认为已经解决
Part Number: MSP430FR5994 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AO7Wo-wak-w1wH4YM2N5aw__msp430ware__IOGqZri__LATEST 将此案例在CCS中运行,板卡是MSP430FR5994,将P6.0和P6.1以及GND连接RS232串口,在连接PC,串口助手发送字=字符板卡没有任何回显,没有进入程序接收中断,怀疑是连接问题,检查串口一切正常,收发引脚也与板卡交叉,这种可能是什么问题? …
25 天前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
Answered
AM6442: AM6442:A53运行LINUX与其他核心通信
nub
已解决
Part Number: AM6442 linux使用 TI 官方提供的 rpmsg_char_simple 工具给其他核心发送数据需要花费大概110微妙,时间有点长,还有其他核间通信的方式吗?
已回答
28 天前
处理器
处理器论坛
TMS320F280049C: CAN通信出现BUSOFF后复位CAN模块后无法重新恢复通信问题。
Serenity_pjb
TI 认为已经解决
Part Number: TMS320F280049C 产品运行过程中,和电池的can通信会出现中断现象,读取了出现故障时ERR State,发现BUSOFF位被置一。 出现通信中断时,监控了总线上的数据流,仍有3帧数据(电池主动上发)持续发送,但DSP接收不到(接收这几帧的代码都不运行了)。 有另外一帧数据由DSP下发,此帧数据也丢失。 程序做了这样的处理:检测到BUSOFF状态后,对CAN硬件配置全部重新初始化。但是can通信无法恢复,仍一直处于BUSOFF状态。 想问问CAN复位时有什么…
25 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
RE: AM3352: 使用的linux3.2.0的内核,应该如何通过一个同步信号 PPS 和 TOD 串口授 时给主控单元?
Gary Lu
已解决
?? ? 说: 作为系统时钟源的话,具体怎么操作? 我为您提供一个一般常规方法: 首先配置内核支持PPS,然后再配置GPIO口,其次编写驱动程序,再者校准系统时钟,最后测试和调试
1 个月前
处理器
处理器论坛
TMS320F28379D: SPI最高通信速率
Ren Jiashi
TI 认为已经解决
Part Number: TMS320F28379D 尊敬的TI工程师您好: 我们正在使用TMS320F28379D launchpad的SPI通信功能,在 TMS320F28379D的芯片数据手册中,标称的SPI通信最高速率可以达到50MHz: ,而在实际使用过程中,SPI的最高速率被限制在了12.5M,在TI的SPI.h库中,标注有SPI的比特率不能高于LSPCLK的四分之一: ,我们的时钟设定按照SPI例程: ,这使得LSPCLK为50M,SPI比特率为12.5M。我们即使在SPI通信初始化函数中将SPI的比特率拉高…
21 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
TMS320F28388D: 网络通信问题
KuiDa Li
TI 认为已经解决
Part Number: TMS320F28388D 我使用使用TI的官方例程,进行网络通信测试。每次发送100个ping,偶尔会出现连接超时,请问这可能是什么原因导致的? 下面代码是CPU1的主程序 //############################################################################# // // FILE: cm_common_config_c28x.c // // TITLE: C28x Common Configurations…
7 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
DCA1000EVM: 采用IWR6843+ICBOOST+DCA1000EVM进行数据采集,连接到PC上串口未显示DAC的4个AR标识,只有两个XDS雷达的串口
?? ?
已解决
Part Number: DCA1000EVM Other Parts Discussed in Thread: IWR6843 采用IWR6843+ICBOOST+DCA1000EVM进行数据采集,连接到PC上串口未显示DAC的4个AR标识,只有两个XDS雷达的串口,重新安装了驱动FTDI and XDS driver 还是不行 连接方式如下图所示: 购买的DCA1000EVM还附带一个磁卡,用作何用呢?
已回答
9 天前
传感器
传感器论坛
TMS320F28375S: 通过CAN进行软件升级的方法
?? ?
TI 认为已经解决
Part Number: TMS320F28375S Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE , 你好,是否有通过CAN进行软件升级的方法
15 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
PROCESSOR-SDK-AM62X: IPC通信问题,关于rpmsg_tty
Feng Lang
已解决
Part Number: PROCESSOR-SDK-AM62X Other Parts Discussed in Thread: BQ25890 , TPS51632 , TAS2764 , TPS65090 , TPS65912 , BQ24190 , TPS65910 , ADS7950 , CDCE925 , LM95241 , TVP7002 , ADC161S626 , SN65DSI83 , LM95245 , ADS7846 , ADC108S102 , PCM5102A , TMP117 , LP8727 , IN…
已回答
20 天前
处理器
处理器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题