E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 149,182 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
LAUNCHXL-F28379D: GUI Composer:在已创建例程和GUI界面的情况下,我的GUI界面与官方例程并没有链接起来现成交互
Yunlei Xiao
已解决
Part Number: LAUNCHXL-F28379D 我按照官方的指导教程 Hands-On Tutorial: XDS (F28379D) (ti.com) 完成了前面的制作。 并且在CCS Cloud上我的编译器已经可以使led闪烁了,如下图所示 但是我的GUI界面在运行后并没有如教程一样显示下图框选的步骤 我在GUI Composer上面的代码是这样的 请问是还有什么错误导致他无法连接吗
已回答
13 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: IWR6843ISK: 如何跳过MMWAVEICBOOST,使用uart与上位机信息交互
Shine
用 MMWAVEICBOOST是为了运行 visualizer (GUI)。
1 个月前
传感器
传感器论坛
BQ27Z746: 数据交互异常
Alex
Part Number: BQ27Z746 Hi TI team 以下是问题的描述,请查收! 客户测试过程(DV测试中波形测试时电池异常断电)(1).docx
23 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: TMS320F28034: 交流电机FOC控制中,电流环PI调节问题
Yale Li 李耀先
?? ? 说: 还是这两个值可以通过什么公式算出来? 没有公式,是靠经验试出来的。 C:/ti/controlSUITE/development_kits/HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1/HVACI_Sensorless/~Docs/ Sensorless FOC of ACI.pdf P29 ?? ? 说: 我能不能将Level2中Park变换的两个输出作为 IdRef和IqRef的取值呢? 可以以这两个值为基础进行调试。 ?? ? 说: 这两个值与什么有关? HVACI_Sensorless程序里面的变量…
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
BQ40Z50: 触发ASCD放电短路保护,导致无人机断电坠落。
Robin Lu
Part Number: BQ40Z50 log0322-zhaji.gg.csv 无人机发生了空中断电坠落的情况,目前排查原因。 无人机电池为4s电池串,采样电阻1hΩ。 附件为出现事故后电池gg.csv文件。 请教以下问题: 1、gg文件显示,电池完成了6次循环,事故应该是第6次或者未完成的第7次循环,而最后一次发生ASCD EVENT是在第4次循环。因此是否可以认为本次事故与ASCD保护断电无关? 2、设定的放电短路保护电流应该是最大的,200A,而log记录的最大放电电流为10A…
26 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: DRV8353F: 按照电路模块设计电机预驱模块,但是当ENABLE器件后,6路互补方波给到预驱芯片后,预驱芯片瞬间报Fault
Annie Liu
看来这可能是过流故障,因为我们看到驱动器温度在故障和操作期间急剧上升。 可能是过流跳变点太高,驱动器未能在损坏之前关闭。 该故障在标记后是否会关闭外部 MOSFET 操作? 我们还注意到 IDRIVE 设置设置得非常高 (450/900mA)。 能否将栅极电流减慢至 50/100mA(IDRIVE 连接至 GND)并重新评估?
1 个月前
电机驱动器
电机驱动器论坛
Answered
RE: CC2652P: 加网,BDB_DEFAULT_TC_REQUIRE_KEY_EXCHANGE 设置为false未生效
Aries Lord
已解决
你的理解错了,BDB_DEFAULT_TC_REQUIRE_KEY_EXCHANGE只针对Coordinate有效。协调器开启此功能后,入网设备必须支持Zigbee 3.0的APS key交互才能入网。如果入网设备不支持Zigbee 3.0,则会被协调器踢掉。
8 天前
Zigbee 和 Thread
Zigbee 和 Thread 论坛
RE: LM5021: PWM的占空比不稳定,最大和零相互交替,TL431+光耦的正激电路
Johnsin Tao
HI 芯片的供电一般是先母线电压,然后是绕组的二次供电,采用如上外部供电应该也是可以的。 新出现的问题是不稳定吗? 如果确认反馈外,还建议确认变压器设计。
4 个月前
电源管理
电源管理论坛
TMS320F28335: FPGA(XC6SLX25)
?? ?
Part Number: TMS320F28335 DSP28335与FPGA(型号:XC6SLX25)通过XINTF进行数据交互的时候,在线数据传输正常,掉电后,再上电DSP不发数据给FPGA,分别验证了DSP和FPGA都可以实现离线工作,但两者进行数据交互时,不能实现离线工作,不知道是什么原因?
22 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
PSPICE-FOR-TI: 请求访问PSPICE-FOR-TI一直让填写个人信息
? ?
TI 认为已经解决
Part Number: PSPICE-FOR-TI 请求访问PSPICE-FOR-TI模拟器后一直让填写个人信息没有出现提交请求页面,就像陷入了死循环
19 小时前
仿真、硬件和系统设计工具
仿真、硬件和系统设计工具论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题