E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 21,410 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: BQ79616: GUI问题与上电问题
Vivian Gao
已解决
您好 在评估板的产品页的“立即订购并开发”部分下载 BQ79616EVM-021 评估板 | TI.com.cn
7 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: DRV8906-Q1: 芯片的应用问题
Alice
Hello Tonyx wu, 每个MOSFET上的限定电流如下定义,总电流不超过6A. 需要并联的通道数量,请参考芯片数据手册“9.2.2.2.1 H-Bridge Requirements for Parallel Operation”部分内容。 并联时,各输出通道电流差异主要与RDS(ON)相关。 DRV89xx-Q1 Automotive Multi-Channel Half-Bridge Drivers with Advanced Diagnostics…
20 天前
电机驱动器
电机驱动器论坛
RE: TMS320F280039C: CCS工程导入问题
Alice
ming zhang 您好, 请问您原来的工程是用什么建立的? 请重新查看CCS用户手册“6.1.2.3. Importing Projects”部分操作,"Import TI Example Projects Using Resource Explorer"这种方式呢? 6.1. Creating and Managing Projects — Code Composer Studio 12.7.0 Documentat…
14 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
RE: CONTROLSUITE: 关于宏函数的疑问
Daniel
已解决
您好 在C编程中,宏函数(或称为宏定义)是预处理器在编译前处理的一部分。宏函数并不在运行时执行,而是在编译前将宏中的代码替换到宏被调用的位置。因此,宏函数本身并不占用任何内存空间,也没有独立的执行过程。 例如,如果你有以下宏定义: c #define PI_MACRO 3.14159 当你在代码中使用PI_MACRO时,预处理器会在编译前将其替换为3.14159。 由于宏函数在编译前就已经被展开并替换为实际的代码,所以在最终的编译结果(如.map文件或目标文件)中,你不会看到宏函数本身。相反,你会看到宏展开后的代码…
21 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
RE: THS2630: 全差分运放能否接受输入电压与运放供电不共地?
Kailyn Chen
已解决
李 齐 说: 不共地是隔离的意思,也就是两个电源之间的阻抗为无穷大。 Vsource是个信号源,但是这个信号源与 运放的供电是两个完全独立的电源,互相隔离。 我认为可以的。 李 齐 说: 全差分运放的器件选型参数中有 Acl,min spec gain(V/V) 这一项,不知道具体代表的是什么意思? Acl为闭环增益,Aol为开环增益。 min spec gain (V/V)运放稳定的最小增益,对于THS2630来说min spec gain (V/V)=187Mhz,即为Gain=1的单位增益带宽。 …
1 个月前
放大器
放大器论坛
LMQ66420: 在快速接头进行上电和掉电热插拔时,被击穿起火花现象
? ?
TI 认为已经解决
Part Number: LMQ66420 Hi E2E, LMQ66420R5RXBR 是主板的输入级高效 12~24V.dc 输入转 5V.dc 输出 DCDC。 在快速接头进行上电和掉电热插拔时, LMQ66420R5RXBR 的 VIN 端会被击穿起火花,造成永久不可逆转的物理损坏。 初步原因分析,在热插拔的过程中有接触不良会产生电火花现象,而火花会引起输入电压的波动和脉冲干扰,从而使DCDC的内核电压没有建立时,使内部上下桥臂的MOSFET导通,引起VIN和GND直接导通,出现测试过程中的炸管现象。我们不清楚上述分析是否合理…
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
BQ27Z746: 数据交互异常
Alex
Part Number: BQ27Z746 Hi TI team 以下是问题的描述,请查收! 客户测试过程(DV测试中波形测试时电池异常断电)(1).docx
26 天前
电源管理
电源管理论坛
AM625: AM62X时发现emmc复位启动有点异常
JINGYANG ZOU
Part Number: AM625 我们现在测试 AM62X 时发现 emmc 复位启动有点异常,调试了很久都没有进展. 1、我们的原理图相关部分如附件; 2、目前,我们遇到的问题是:把固件烧录到 eMMC 之后,上电板子能正常启动,但是按下复位键,无法立即从 eMMC 启动,无论我们怎么调整,最好的结果就是接下复位键后,等 10s 左右可以从 eMMC 启动。 底板上复位电路如下: 调试结果一: Boot15 ~ Boot0: TF卡启动: 0001 0110 0100 0010 …
11 天前
处理器
处理器论坛
RE: ADS1299: 测量不到脑电信号
Daniel
您好 https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/slau443 这是官方给出的指导手册,您可以按照手册中有关于接口中的详细说明,请您参考 在使用ADS1299测量脑电信号时,遇到工频干扰是一个常见的问题。如果测出的信号完全被工频干扰淹没,并且配套软件上的滤波器也无法有效去除,那么可能需要从多个方面来寻找解决方案。以下是一些可能的解决方法: 硬件层面的优化 : 屏蔽与接地 :确保脑电采集设备及其相关线路都有良好的屏蔽,以减少外部电磁干扰。同时,确保接地正确,以防止地线回路引起的干扰…
12 天前
数据转换器
数据转换器论坛
Answered
RE: CC2340R5: CC2340R5
Yolande Wang
已解决
是这样的,我们这边使用的是 CCS ,关于 IAR 的问题是建议您到 E2E询问的,因为我们没法复现和您一样的问题。 我上面给您的的截图,是想您知道 Sysconfig 的版本号,现在看来是一致的。 您 对于SDK下面的部分Examples(drivers、sysbios、demos)并不能直接IAR打开,尽管看起来已经建立好工程,但还需要通过IAR的Examples导入工程。如果强制打开(请不要尝试),可能编译报错,提示找不到文件,或者其他错误。 查看此链接,提供了详细的解决方法: https:/…
1 个月前
Zigbee 和 Thread
Zigbee 和 Thread 论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题