E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 21,127 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
DLPC120-Q1: DLP3030Q1EVM
xu jun
TI 认为已经解决
Part Number: DLPC120-Q1 您好: 我们根据用户手册,按照步骤接线上电后,控制板绿灯亮起,电脑也显示DLP_WVGA运行正常,切换显示“扩展”模式,但DMD芯片上没有显示电脑视频图像,请问还需要怎么设置才能正常显示,谢谢
10 天前
DLP 产品
DLP®︎ 产品论坛
Answered
LP-CC2652R7: 我想问下先在TI的matter over thread例程能到TI的IDE里面开发了吗
xingyu lee
已解决
Part Number: LP-CC2652R7 之前开发TI的matter over thread例程比如锁、灯这些应用都是在ubuntu上面开发,请问现在可以到CCS IDE里面开发了吗。
已回答
16 天前
Zigbee 和 Thread
Zigbee 和 Thread 论坛
RE: TPS92663A-Q1: 我司多款应用TPS92663A-Q1 的前灯电路 在ESD ±8KV/±15KV 接触实验实发生失效,做了很多整改也没有效果,请帮忙分析下可能存在的问题。
Johnsin Tao
Hi TI在官网基本没有提供的基ESD设计信息,建议你在美国E2E上问一下是否有解决方案: https://e2e.ti.com/
4 个月前
电源管理
电源管理论坛
TPS723: 请教一下TPS723芯片-5V输入输出-2.5V的问题
? ?
TI 认为已经解决
Part Number: TPS723 如果我想输出-2.5V稳压,是不是得按照芯片手册里如图所示公式去调整4号FB\NR引脚的R1和R2电阻阻值?R1和R2阻值选择必须要约等于100k欧姆吗,不按照这阻值总和为100k欧姆的要求行不行?比如R1用4.7kΩ,R2用5.1kΩ。感谢各位前来解惑。
7 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: LAUNCHXL-F28379D: GUI Composer:在已创建例程和GUI界面的情况下,我的GUI界面与官方例程并没有链接起来现成交互
Yunlei Xiao
已解决
之前没看到,现在我的GUI再运行时显示界面最下方显示的为error:Invaild connectionName and/or deviceName,但是我前面的GUI通信配置都是按照例程来的,请问时有什么遗漏的需要注意的点吗,或者对于服务器有什么硬性要求吗
12 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: DLP3021LEQ1EVM: 视频效果出现雪花散斑
Jeremy_Wu
把原图发过来,什么分辨率? 这个是落地灯的应用,对比度,和色彩bit都是有限的,有一定压缩率。是照在地面上的。 https://www.ti.com/lit/an/dlpa086/dlpa086.pdf www.ti.com/.../dlpa116.pdf
1 个月前
DLP 产品
DLP®︎ 产品论坛
RE: BQ27220: Design Capacity 设置不成功
Star Xu
您好, 建议您在尝试修改设计容量值之前尝试直接按照TRM 6.1 Data Memory Parameter Update Example步骤调试代码。确认是不是checksum错误导致不能修改参数。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
MSP430F6638: CCS烧录程序出错 MSP430: Error initializing emulator: Could not find MSP-FET430UIF on specified COM port
Husheng Chen
TI 认为已经解决
Part Number: MSP430F6638 之前都是可以正常烧录程序,第二天使用的时候突然显示这个错误,按照论坛上面卸载驱动重新扫描试过了没用,重新安装CCS也没用,重新安装驱动也没有用。 电脑是realmebook windows11 处理器 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
28 天前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
RE: TMDSHVMPPTKIT: PID控制算法问题,找不到控制算法在哪,只能找到MPPT算法
tan saurin
你好,当我连接开发板并烧录程序之后,为什么GUI界面会自动断开呢?并且开发板的指示灯也不再闪烁,也就是说GUI界面没有反应,目前我还没有接入220V左右的光伏板电压输入,只是连接电脑电源把程序烧录进去了
3 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题