E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 75,810 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: LM5122: 有老师用过升降压结构吗,我这边用这个方案老出现输入端保护的问题,
? ?
已解决
谢谢大佬问题已找到,前级采样加了高频滤波电容导致的
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS92692-Q1: TPS92692 升降压模式不同的PWM输入,芯片启动时间不一致相差较多
Johnsin Tao
HI 正常不应该有这么大的差异。 如果是100%调光,改变输入电压,看软起动时间是否有较大差异?
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
BQ25798: BQ25798在太阳能电压慢慢爬升过程中起不来
Jon WANG
TI 认为已经解决
Part Number: BQ25798 您好! 用太阳能板供电:电池耗尽,设备关机;早上太阳升起的时候设备无法开机,需要拔插下太阳能接口重新上电下才行。 VSYS确实没出来,RGEN是0。请教下是什么原因导致的?有什么办法可以规避这个问题?谢谢!
8 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: 关于升压电路负压输出的问题
Johnsin Tao
已解决
Hi 只有降压芯片做负压,输出接GND. 升压芯片没有这样做的。 要负压直接用降压芯片做,为什么还要用升压芯片做呢? 前者在topy上可以转换成buck-boost,后者不可以。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
选型:支持100%占空比的最高电压为24V的8A降压方案
?? ?
TI 认为已经解决
Other Parts Discussed in Thread: LM5177 , LM5176 需要将Type-C输入5~20V转为5V,电流为8A,请问有什么方案
17 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS92692-Q1: 应用升降压拓扑时,MOS GATE引脚出现大小波
Johnsin Tao
Hi 看不出来的,按照datasheet计算即可。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
LM3478: 需要12V升压310V 电路图
? ?
TI 认为已经解决
Part Number: LM3478 麻烦给一个12V升压310V 30mA的参考设计,谢谢!
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: DCDC升压电路
Johnsin Tao
Hi 没有在TI官网上看到过这么大功率的升压充电方案,所以我这边没有推荐。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
LM5122: Dual phase无法升压问题
Zewei Zhou
Part Number: LM5122 Hi, 我使用LM5122设计了一个dual phase升压电路,贴片回来之后发现升压输出等于输入电压24V。原理图如附件。我想问一下dual phase升压是必须使用外部同步时钟吗?还有就是我这个原理图设计是否存在问题,导致升压不正常。 02_DRV POWER.pdf
4 天前
电源管理
电源管理论坛
TPS92515HV: 不同输出电压时输出电流波动比较大,而且输出电压在4V 以下时输出电流急剧下降
Jon WANG
Part Number: TPS92515HV Dears, 客户在调试TPS92515HV时设定输出700mA,发现在18V 是一个分界点,18V 以上输出电流比700mA偏小不少,到了18V 后基本稳定在720mA,但到了4V 后电流就急剧的下降。竞品也用TPS92515HV,输出比较平缓,没有像客户这样波动这么大。4V 以下电流也是下降比较大。 4V 以下电流下降厉害这种情况是否正常? 输出电流波动比较大有什么措施可以改善? G2MDC48-30D问题点.xls
4 天前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题