Part Number: LP-CC2651P3 Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG 我在LanchPad LP-CC2651P3开发板上运行simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23提供的802.15.4 Collector例程,非信标模式下一切正常(通过UART启用/关闭网络等)。现在我想测试信标模式,
在sysconfig中直接将Mode由 NonBeacon 改为 Beacon ,其他没有改动,编译下载,程序在sendStartReq后再执行就进入断言…
Part Number: CC1312R Other Parts Discussed in Thread: CC1310 Hello, 您好
我们使用CC1310在地下车库环境下进行通讯距离测试,测试频率433MHz,数据如下:
1. CC1310不使用TI 15.4协议栈,使用SDK中简单收发例程来测试通讯距离,大概能达到400m左右。
2. CC1310使用TI 15.4协议栈,通讯测试距离只有250m。
想请问下,贵司自己的测试数据,是否针对有协议栈和无协议栈做过对比?
或者说,贵司是否有相关经验或结论…
Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1 Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG CC26xx,SDK7.10 在使用蓝牙协议栈的同时,需要同时使用flash的读写功能,但是实践发现,在使用蓝牙协议栈的时候,flash读写功能实现不了,会失败 NVS_open() failed
请问下,如果在使用蓝牙协议栈的时候,同时使用NVS的读写功能,谢谢!!!