E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 381,341 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
CC2652P: 协调器最多可允许几个子设备加入网络?
sinjin guo
已解决
Part Number: CC2652P Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK SDK类型 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13 项目需求,满足200个子设备(无路由设备)直连协调器。 修改宏定义 ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX 由默认值 40 改为 200 NWK_MAX_DEVICE_LIST 由默认值 20 改为 200 编绎未提示任何错误,测试抓取LOG发现,加入网络时,beacon request…
已回答
29 天前
Zigbee 和 Thread
Zigbee 和 Thread 论坛
RE: BQ25792: 使用USB充电时,D+ D-是否可以并联到设备的USB
Star Xu
您好,请参考参考设计USB-PD-CHG-EVM-01 www.ti.com/.../USB-PD-CHG-EVM-01
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: TMS320F28388D: usb例程 usb_ex4_dev_bulk 下载后 usb不识别 一直是未识别USB设备(设备描述符请求失败)
? ??
已解决
哦,我知道了,是usb clk没有设置正确 设置成60MHz后 问题解决
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
TMS320F28388D: 请问USB复合设备的例程有没有?
? ??
TI 认为已经解决
Part Number: TMS320F28388D usblib中只有一个.c文件,想实现一个双串口模拟的功能,是不是需要用到复合设备?请问有没有复合设备相关例程可以参考一下?
22 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
LM25145: 带7A负载测试,上MOS管90度发热严重,SW占空比跳变,COMP环路,极点零点穿越频率参数如何设置匹配设计
? ??
Part Number: LM25145 er: LM25145 LM25145使用中上MOS管90度发热严重,SW占空比跳变,COMP环路参数如何调节?? 一、设计需求: VIN=36V VOUT=28V/8A FSW=500KHZ 二、测试情况: VOUT接入3.5Ohm电阻负载后,SW波形上下冲严重且上MOS-Q1温升较快,30分钟内可达80度,1小时后最终温度稳定在90度,整板周围器件温度可达75度,上MOS-Q1温度达到90度后SW波形占空比出现跳变,详见测试波形。 三、需要解决问题: 1.如何降低Q1…
5 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ79600-Q1: 设置为250K UART通信后无法与堆栈设备通信
? ?
Part Number: BQ79600-Q1 1 我将BQ79600设置为250K的串口通信速度,具体操作为设置0x2200 以及0x2201寄存器,并实现用250K的UART单设备读取自身没有问题。 2 继续使用250K的UART接口发送WAKE TONE唤醒堆栈设备(并确认堆栈设备唤醒成功) 3 继续使用250K的UART接口单设备写设置堆栈设备的0x0701寄存器为0x14,然后设置0x0700为A5(我只有一个堆栈设备) 4 发送单设备读取堆栈信息,出现如下波形: 可以看出,堆栈设备返回了7个Byte数据…
7 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
MSP430FR6047: 驱动频率是否可以设置到200KHz
user5950820
已解决
Part Number: MSP430FR6047 使用USS软件设置驱动频率只能到780KHz,芯片是否可以产生200Khz的频率呢。
已回答
10 天前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
DP83848I: DP83848I 无法连接千兆设备问题
Alon Chen
TI 认为已经解决
Part Number: DP83848I 诸位专家好, 客户在使用DP83848IVVX做了一款产品,测试时候发现可以连接百兆路由器和电脑,可以正常通讯,但是无法连接千兆路由器、无法连接千兆交换机,正常情况下路由器会向下兼容百兆设备,但此时无法通讯,请问是否软件上需要配置 DP83848IVVX以适应可以连接千兆网络设备,是否有相关的参考代码?感谢。
27 天前
接口
接口论坛
Answered
RE: LM3488: 可编程输出电压设计验证(SEPIC)
Johnsin Tao
已解决
Hi 二极管放到电阻右侧。 补偿参照webench是可以的。(两种都是可以的)
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS61199: channel 电流的最小值是否可以设定到50mA以下
Johnsin Tao
HI 可以小于50mA, 但是会略微差一些,超出1.5%.
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题