E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 4,883 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] DLPLCR65EVM:器件在吸烟后无法工作
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Michael、您好! 感谢您向我提供信息。 不过、我对您的问题感到困惑。 我们当前正在使用 E2E 论坛进行交流。 如果您要单击添加朋友按钮、请点击此处是我的用户个人资料。 https://e2e.ti.com/members/7472120 我现在将关闭此主题、以便我们可以私下交谈。 此致、 迈克尔·莱 P.S. 我希望您不介意、但我还要为将来查看此线程的其他用户添加以下内容…
5 个月前
DLP 产品(参考译文帖)
DLP 产品(参考译文帖)(Read Only)
RE: ADC124S021: ADC124S021CIMM在掉电状态下,因VIN输入超过1V损坏
Kailyn Chen
您好,根据note 4这里的提示,您的理解是正确的,这里的意思就是当Vin>VA时,此引脚所能承受的最大电流为10mA可保证器件是安全的。 并且您通过串联10K 电阻防止 出现过电压的应用而是常见的做法,但是目前发现芯片损坏,我想是因为电源可能做出的响应速度不够,不能防范过压信号,也无法吸收这部分电流导致的损坏,您可以尝试在电源端加一个TVS或二极管加以保护试试。
1 个月前
数据转换器
数据转换器论坛
RE: IWR1642BOOST: 呼吸心率
Gary Lu
呼吸频率和心率以二进制形式计算并发送到 GUI。GUI 仅显示测量值。 源代码通过 NDA 共享。请联系 TI 销售代表签署 NDA 并访问源代码 您还可以考虑使用 IWRL6432 传感器,它在最新的雷达工具箱中共享了类似的生命体征演示
1 个月前
传感器
传感器论坛
ADS1292R: 导级脱落检测不出来
? ?
Part Number: ADS1292R Other Parts Discussed in Thread: ADS1292 我的寄存器配置如下: ADS1292_REG[ID] = ADS1292_DEVICE;//ID只读 ADS1292_REG[CONFIG1] = 0x00; //0000 0aaa [7] 0连续转换模式 [6:3] 必须为0 ADS1292_REG[CONFIG1] |= Ads1292_Config1.Data_Rate;//[2:0] aaa 采样率设置采样率…
1 个月前
数据转换器
数据转换器论坛
RE: IWR1642BOOST: 呼吸心率
liting wang
因为硬件板子传出来的胸廓距离变化是不变的,而我只需要拿到距离变化之后通过滤波器改变其振幅范围就能得到相应范围呼吸心率,是这样吗?
2 个月前
传感器
传感器论坛
Answered
RE: [参考译文] PCF8574:当位0 = 0时、PCF8574和 PCF8574A 向 Tiva 处理器发送 I2C ACK 失败
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 "对不起,我也没想到会被你撞见的。" 当 PCF 拉低时、它会通过自己的上拉电阻吸收所有电流、并通过其他上拉电阻吸收十分之一的电流。 因此、它看到3.3V / 4.7 kΩ+ 3.3V /(10 × 270 Ω)+ 3.3V /(10 × 1 kΩ)= 2.25 mA。 这应该是可以的。 PCF 最多输出0.4V、但每个 P82B715都增加了30 Ω 电阻器的压降…
3 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
RE: AWR1642BOOST: 移动人体生命信号检测
Gary Lu
您的想法是正确的,基于雷达技术的生命信号检测已经相当成熟,并且可以实现移动人体的呼吸心跳检测。您的思路是正确的,通过检测距离bin的相位变化来估计呼吸和心跳信号,但是在实际应用中,由于人体的移动会导致相位变化的不确定性,因此需要采用更加精确的算法来提高检测的准确性。 目前,有一些常用的算法可以用于移动人体的呼吸心跳检测,例如基于小波变换的算法,基于多普勒变换的算法,以及基于机器学习的算法等等。这些算法可以在不同的场景下实现高精度的生命信号检测
4 个月前
传感器
传感器论坛
Answered
RE: [参考译文] OPA192:有源高通滤波器运算放大器输入电压保护、钳位二极管灌入电流问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Electronix、 许多 LDO 无法灌入电流的说法是正确的。 您也可以正确地将输入电流限制为小于10mA。 通常、我们建议 在电源中添加瞬态电压抑制器(单向 TVS)来帮助解决此问题。 通过放大器输入的 ESD 结构引导的任何瞬态信号都被引导到电源、TVS 二极管会吸收(吸收)该信号并将电源电压限制到安全水平。 当 EOS 在放大器输入上时、在电源上添加保护电路似乎与直觉不符…
3 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DP83TD510E:推荐的浪涌保护器件
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Kenji: 我们没有任何 MDI 上使用的外部浪涌吸收器的数据、请联系 TVS / ESD 团队、因为他们可能更有条件为您提供帮助。 谢谢! 埃文
4 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] XIO1100:XIO1100ZWSR 备选器件
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! XIO1100达到 MSL 3 (湿敏等级3)、也就是说、在卷带 ESD 袋的密封件破裂后、必须在168小时内焊接器件。 可以通过烘烤流程对该器件重新认证、以便在为该器件通电之前去除吸收的水分。 因此、如果从出厂 ESD 袋中取出器件并在使用前长时间存放(超过168小时)、则必须在超过此168小时阈值时进行烘烤。 请注意以下有关 MSL 等级和回流焊曲线的应用报告 。…
3 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题