E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 77,825 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: TPS92692-Q1: TPS92692 升降压模式不同的PWM输入,芯片启动时间不一致相差较多
Johnsin Tao
HI 正常不应该有这么大的差异。 如果是100%调光,改变输入电压,看软起动时间是否有较大差异?
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
MMWCAS-RF-EVM: 12TX16RX使用TDM方式发射信号,每两个相邻TX发射chirp的时间间隔为多少
?? ?
TI 认为已经解决
Part Number: MMWCAS-RF-EVM MMWCAS-RF-EVM使用TDM模式发射,TX按照12,11,...,1的顺序使能,请问两相邻TX使能的时间间隔为多少? 搜索 复制
17 天前
传感器
传感器论坛
RE: CSD95490Q5MC: 多相电源MOS管烧坏,怀疑PWM信号超标引起,以及TPS53681的demo板也有同样问题。
MINGKUN HE
你好, 请问反向电流具体是什么测量方法?测量哪个管脚,什么状态的电流?
7 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: LM51772: 可多相并联4 Switch Buck-Boost变换器选择
Johnsin Tao
已解决
HI 没有100A级别的升降压并联方案(TI这边的升降压方案功率都比较小,需要多个并联并均流设计才行,设计起来相对复杂。)
2 个月前
电源管理
电源管理论坛
ADC12DJ3200: 多片ADC无法同步,同一片ADC之间相位不固定。
?? ?
Part Number: ADC12DJ3200 多片ADC无法同步,同一片ADC之间相位不固定。
1 个月前
数据转换器
数据转换器论坛
RE: CSD95490Q5MC: 多相电源MOS管烧坏问题,以及VDS最大值问题。
Johnsin Tao
Hi 建议你确认一下SW脚的layout以及snubber电路。
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TMS570LS1227: 多通道ADC采集,相邻通道干扰
Gary Lu
可能是ADC输入的共享、电源和地线的配置、模拟信号的传输路径问题,建议依次排查一下
3 个月前
其他微控制器
其他微控制器论坛
RE: UCD3138: 能否用作电流模COT控制
zhuang dechao
谢谢回复,主要是UCD3138可以实现多相并联运行,我想做一个多相buck所以就考虑了一下这款芯片
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: LMK04828: 多颗04828输出时钟相位对齐的同步方案实现
Kailyn Chen
您好,关于多片LMK0482x实现同步的问题,请参考这篇应用手册,介绍的非常详细,希望对您有所帮助: https://www.ti.com/lit/an/snaa294/snaa294.pdf
3 个月前
时钟和时序
时钟和计时论坛
Answered
RE: CC2530: CC2530 升级替换
Galaxy Yue
已解决
麻烦您新开一个帖子,为了方便更多客户查询相同topic的问题
1 个月前
Zigbee 和 Thread
Zigbee 和 Thread 论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题