E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 103,330 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
MSPM0G3507: 如何让另外一个MCU通过UART软件方式让MSPM0芯片进入BSL模式?
Noah
已解决
Part Number: MSPM0G3507 目前只有一个 LP-MSPM0G3507这个板子,请问有demo案例通过软件方式去进入BSL?
已回答
13 天前
其他微控制器
其他微控制器论坛
Answered
CC2340R5: 如何通过轮询的方式获取按键的输入电平
Han Zhang
已解决
Part Number: CC2340R5 自定的按键方案:选取DIO9、DIO10、DIO11来实现按键 syscfg中各GPIO的配置如下图所示 BUTTON菜单的配置 希望在自己创建的任务中通过轮询的方式获取三个按键IO的输入电平,自己实现长按/短按的逻辑判断。 调用接口GPIO_read;如下所示: MenuModule_printf()打印方式已调整为滚屏打印; 经验证task1中的GPIO_toggle(CONFIG_GPIO_LED_GREEN);可以正常实现; 但无法读取到按键按下的动作…
已回答
22 天前
Bluetooth
蓝牙论坛
Answered
ADS1220: 外部有两路差分输入,在连续转换模式下,通道切换时间是多少?
? ?
已解决
Part Number: ADS1220 Hi E2E, 我们设计过程中,外部设计了两个差分输入,需要工作在连续转换模式下。 我们不清楚此时,切换通道所需的时间与工作频率和数据速率的选择具体关系是什么? 可以给个参考么?
已回答
17 天前
数据转换器
数据转换器论坛
RE: TPS92692-Q1: TPS92692 升降压模式不同的PWM输入,芯片启动时间不一致相差较多
Johnsin Tao
HI 正常不应该有这么大的差异。 如果是100%调光,改变输入电压,看软起动时间是否有较大差异?
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
TPS543B20: TPS543B20RVFR输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,开关频率500KHZ,在利用电感公式计算后的电感值是816nH,可市面上找不到 超过700nH且额定电流满足30A的成品电感,我该做哪些优化?
user4975769
TI 认为已经解决
Part Number: TPS543B20 1、TPS543B20RVFR输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,开关频率500KHZ,在利用电感公式计算后的电感值是816nH,可市面上找不到 超过700nH且额定电流满足30A的成品电感,我该做哪些优化? 2、是否可以提高开关频率?我们的设计要求是 输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,输出纹波小于10mv,可否帮我计算一下多少开关频率,电感值,输出电容值能满足我们的要求?
9 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: TM4C1230H6PM: TM4C123 IC 无法烧入程式
Yale Li 李耀先
用的是哪个板子上的烧录器? 16M振荡器接的是哪个端口? 建议参考一下TI的demo板: https://www.ti.com.cn/tool/cn/EK-TM4C123GXL
1 个月前
其他微控制器
其他微控制器论坛
PCM9211: 默认模式无外部控制的信号输入通道问题
?? ?
Part Number: PCM9211 工程师们好。咨询一下,PCM9211的默认模式下,ADC和RXIN2( 光纤输入)是自动识别的吗,并且光纤具有输入优先级?
6 天前
音频
音频论坛
ALP: DS90UB983 使用SST模式如何正确生成输入的superframe尺寸
? ?
Part Number: ALP 使用串行器DS90UB983带动两个硬件屏幕,串行器采用SST模式输出superframe帧,VP0---屏幕1,VP1---屏幕2 使用官方提供的ALP工具,在生成superframe时,出现报错,无法生成的情况
29 天前
接口
接口论坛
RE: CC1312R: 15.4协议栈 收集器断电后,sensor没有进入孤立模式
faker wang
1. sensor端目前并不会断开,仍然再发送数据,所以这个方案可能不太行 2.现场使用的时候无法避免collector的短时间反复上电, collector断电后,sensor全部进入孤立节点大概3-5秒左右,具体应该跟sensor配置的孤立检测时间有关 3.恢复机制,应如何实现,才能使collector知道sensor未发送数据,如果维护一个数组或者在flash中存储所有节点并进行计时,似乎对内存消耗特别严重 主要我们的现象是 sensor认为自己还在和collector连接并没有进入孤立模式…
1 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
Answered
RE: DP83822I: TDR模式,以及0X0173寄存器无法写入。
Amy Luo
已解决
看下面链接帖子的调试过程是否有帮助: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220759/dp83822i-dp83822i/4613607?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83822I%25252520%25252520TDR%252525200X0173#4613607
1 个月前
接口
接口论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题