E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 30,989 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: TPS25830A-Q1: TPS25830A-Q1-1MFI产品
Lydia
您好, 请评估下面“TI 汽车 USB 充电端口解决方案”中第一页的产品是否符合您的设计: TI 汽车 USB 充电端口解决方案 另外有一篇Application Report “ How to Pass MFi Overcurrent Protection Test With USB Charger and Switch Device ”供您参考。
13 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] SN74AUP1G32:用于汽车部件的 AUP1G32
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 没有符合汽车标准的 AUP 器件。 根据电源电压、使用 SN74LVC1G32-Q1或 SN74AHC1G32-Q1。
4 个月前
逻辑(参考译文帖)
逻辑(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: DRV8872-Q1: 關於PROTECTION CIRCUITS中的"Overcurrent protection trip level"與"Thermal shutdown temperature"範圍
Lydia
已解决
您好 从您提供的信息来看,在输出拉载2.1A时,封装外壳Tc温度达到约120度,并且示波器的电流波形出现快速ON/OFF切换,这表明芯片可能正在经历热保护机制。 数据表中有一个计算功耗的公式。 它位于11页“8.2.2.2 Drive Current”。 DRV8872-Q1 汽车类具有故障报告功能的 3.6A 刷式直流电机驱动器 datasheet (ti.com.cn) 您可以 根据您的电流,最大 Rdson 计算出的功耗。 再根据下面这个公式: Tj (junction…
21 天前
电机驱动器
电机驱动器论坛
Answered
RE: [参考译文] INA231:适用于汽车部件的 INA231
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 劳伦斯、您好! 很遗憾、我们没有 INA231-Q1器件。 但是、INA231是 INA226的版本、它具有 Q1器件。 然而、它不采用 WCSP 封装。 此外、INA238是 INA226的更新版本、也具有 Q1器件。 如果您告诉我最重要的因素、包括准确度、尺寸、价格等、我可以为您提供更好的建议。 此致! 穆罕默德
4 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
RE: LM5116: 技术咨询
Johnsin Tao
Hi 确认功率电感没有饱和外,需要特别注意layout, 有可能layout导致的不稳定引起电感异常工作。 电路可以参照这个芯片官网的在线仿真webench,layout严格按照datasheet上参考说明来做。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
一键收藏! 降低电磁干扰EMI专题培训
Annie Liu
已解决
德州仪器小程序中文培训视频现已上线,更多中文视频敬请期待! 在本期 TI 培训课程推荐中,我们为大家带来了降低电磁干扰 EMI 专题培训。该课程首先介绍了 EMI 基础知识,然后深入探讨了特定 IC 和封装创新、有关外部组件选择和布局的设计技巧,最后详细讲解了在汽车和工业系统中的 EMI 设计。 扫描下方二维码或点击链接,一起解锁本期培训课程吧! https://www.ti.com.cn/zh-cn/video/series/emi.html 以下为降低电磁干扰 EMI 专题培训的目录: …
已回答
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TMS320F28P650DK: F28P650DK9PTP PYH CLK来源选择
Alice
您好, 芯片设计手册4507页“Figure 26-10. Clocking of ESC”中说明了PHY时钟的两种提供方式。 https://www.ti.com/lit/ug/spruiz1a/spruiz1a.pdf MCU117A 电路中, R25 R27电阻没有焊接, 是通过外部时钟 提供的。
9 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: TL331-Q1: TL331QDBVRQ1,该型号目前终端X-RAY跟之前的存样有区别,请问有PCN方面的变更吗?有文件可以帮忙提供吗?
Lydia
您好 TI 论坛旨在解决客户在使用TI产品过程中遇到的技术问题。 建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。 打开链接 https://ticsc.service-now.com/csm 点击申请新的支持下面的提交申请按钮 在新打开的窗口中点击其他下面的创建案例按钮 在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。 关于PCN,您也可以在下面贸泽电子网站输入完整的器件型号,以查看其PCN是否有相关说明: www.mouser.cn/.../TL331QDBVRQ1
6 天前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: ADS1220: 外部有两路差分输入,在连续转换模式下,通道切换时间是多少?
Alice
已解决
您好, 数据手册“8.3.5 输出数据速率”中有说明: " 提供的值基于 t(CLK) 周期,所用外部时钟的频率 f(CLK) = 4.096MHz。 如果所用外部时钟的频率不等于 4.096MHz,数据传输速率将按比例调节。 " t(CLK)和 f(CLK) 互为倒数,204768的单位是 t(CLK), 这里对应的时间就是 204768 * (1/4.096MHz)。
16 天前
数据转换器
数据转换器论坛
LM5145: 芯片工作不正常
Wang Jintao
Part Number: LM5145 求教,LM5145按照数据手册绘制电路图,输入:48-60V,输出:12-24V。 调试发现芯片内部LDO正常输出7.5V,SYNCIN引脚接7.5V20K电阻上拉,测得电压引脚3.6V, SYNCIN有500KHz幅值500mv的pwm波。 电路板检查无短路和虚焊;芯片栅极驱动无PWM输出;且外部MOS管栅极、SW引脚均存在57Hz左右尖刺。
21 天前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题