E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 61,049 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
BQ25895: 我参考TIDA-01556的设计,但无法使用太阳能充电
? ?
已解决
Part Number: BQ25895 我的一款产品用到BQ25895这款芯片 使用12V 15W的单晶太阳能板对单节18650锂电池进行充电,但当我使用电脑USB口进行充电时显示充电正常,当插上太阳能板后无法充电,读取寄存器0BH返回值为02H,读取13H返回值为19H,下面是我的寄存器初始化值,是寄存器配置的问题吗?
已回答
28 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ4050: 异常关断DSG;无法充电
TianHao Pan
TI 认为已经解决
Part Number: BQ4050 Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO 我们是将 BQ4050 放置在系统板卡上的,在使用过程中发现了系统 MCU 异常重启的现象,排查后发现是 BQ4050 关开了放电 MOS 造成的,但是我们在 Lifetmes 界面并没有发现任何的保护记录,甚至将所有的保护配置都不使能后,该现象依然会发生。 另外,我们在使用的过程中出现了电池放电到一定电压后,无法给电池充电,并且无法使用 BQ Studio 读取的现象。
29 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: BQ24171: 电池无法充满
maggot fly
已解决
非常感谢,问题已解决
28 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ40Z50-R2: 测试预充功能的时候,CHGV置1时不能预充,也无法正常充电
weidong wang
Part Number: BQ40Z50-R2 您好: 我们在做预充功能测试的时候,发现CHGV置1时不能预充,也无法正常充电,这是为什么,在用户手册上没看到相关解释。 另外,在bq40z50-R2的用户手册里,Enabled Protections D 的bit 1 是PCHGV,而在Battery Management Studio 的界面上 Enabled Protections D 的bit 1 是PCHGC ,这是为什么。
7 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: BQ25723: 搭配TPS656987DDH使用20V输入时无法充电
Star Xu
已解决
您好, 可以隔离充电器直接发指令吗?有时问题是由通信错误引起的。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: 无线充电芯片推荐
Galaxy Yue
可以看下这两个 电池充电器 IC https://www.ti.com.cn/product/cn/BQ51020 https://www.ti.com.cn/product/cn/BQ51021 无线电 接收器 芯片 bq51020和bq51021 这个应该属于电源芯片,你可以去电源论坛咨询一下 https://e2echina.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum
1 个月前
其他无线技术
其他无线技术论坛
Answered
RE: CC1312R: rfPacket 无线电发送数据
sppt
已解决
感谢您的回复,问题已经解决
1 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
BQ76952: 电池饿死后,无法充电激活pack
bingnan zhou
Part Number: BQ76952 使用BQ76952应用的时候发现电池一但过放饿死(VBAT无电压)后,插入充电器,BQ76952的I2C无法通讯,CHG MOS无法打开。 跳过MOS直接给电芯充电后(VBAT电压上升),BQ76952则恢复通讯并正常工作。 1.IC的47脚BAT说明为主供电电源输入口,请问还有辅电源输入口吗? 2.另外47脚BAT能否接至CD取电? 会对采样造成影响吗? 3.REGIN 和 BREG 我们目前是接VSS处理,是否有影响? 4.我们不使用REG1和REG2的情况下…
16 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ25703A: BQ25703A在电池关断对外输出时,无法对电池充电(查看寄存器发现auto wake up模式是使能的,电流配置为128mA)
? ?
Part Number: BQ25703A 软件初始化是做了以下操作:disable 了看门狗、打开了performance mode、配置了otg输出电压、otg电流和Vsysmin;此时读取的寄存器值如下图所示:
26 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: BQ27Z746: 正常使用一段时间后无法充放电。
?? ?
在正常使用过程中 XCHG,XDSG没有被置位,但是使用一段时间后XCHG,XDSG是自动置位 ,充电和放电mos被关闭,无法自动恢复,导致这个问题的原因可能是什么呢?上图为出问题时候的状态截图。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题