Part Number: TPA3123D2
原理图见上图。5,6脚输入,由语音合成芯片产生。电源是DC12V。右侧输出接8Ω/12W喇叭。
当刚上电时,电流一切正常,TPA3123芯片不发热。当播放过一次语音后,静态电流增大,功耗比刚上电时大了近1W左右。尝试过去掉输入,尝试过去掉输出端的E11和E12电容,尝试过改变C20/C25,C17/C22电容大小,都没有改变。用示波器测试21和22脚的输出,发现有差不多200KHz的左右的波形输出,幅值略小于12V(刚上电时,没有输出…
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812EVM-MC , USB-2-MDIO 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298157/dp83tc812evm-mc-remote-control-media-converter-s-wake…
Part Number: BQ27441-G1 Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO BQstudio版本:1.3.101;系统:win10.我使用BQstudio连接BQ27441后,我用一块电量放光的电池进行循环学习,点击star之后,不是正常的流程,直接就跳到了放电,没有经过等待和充电的过程,目前我无法进行一个完整的循环学习流程。这是什么情况,请教工程师解答,有没有详细具体的教程
Part Number: BQ40Z50 Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO , 你好,我们目前有从终端客户处客退5pcs产品,表述都为无法正常充放电,产品使用的方案为bq40z50,电池为4串,实际退回定位不良原因一致,都集中在电量计bq40z50部分,针对其中1pc做分析,大致情况如下:
1、电量计部分设计如下,针对不良品确认功能,用Adapter对内充电,PD正常起20V,但LED行为显示过温保护(LED挂在PD IC上),产品无法进shipping…