E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 394,394 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
DAC8742H: 如果我给一个传感器模块加上这个调制解调器,并通过SPI连接,那么是传感器模块的MCU做SPI的主机吗?
DW Z
TI 认为已经解决
Part Number: DAC8742H 新手开发者,经验不是很多,有点理解不了SPI如何设置。 DAC8742H的SCLK引脚,是只能输入时钟信号不能输出吗 ?是传感器模块的MCU做SPI的主机, DAC8742H做SPI的从机 吗?另外上位机那边也是工控机做SPI主机, DAC8742H做SPI的从机吗?谢谢
16 天前
数据转换器
数据转换器论坛
使用web desinger设计 参数完全相同 电感空载温度达到七十度以上
kejun sun
Part Number: LM5146
23 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ40Z50: 温度 VBIAS 如何设置
jianmin tang
TI 认为已经解决
Part Number: BQ40Z50 温度 VBIAS 如何设置? DATASHEET 里面显示有2种,默认是哪个呢?怎么设置? 在参考手册里面没有找到相关配置
10 小时前
电源管理
电源管理论坛
RE: OPT3001: 环境光传感器精度
Gary Lu
Invoker 说: 但请问有一个大概的精度数据吗 很难给出准确的估计
1 个月前
传感器
传感器论坛
RE: LM5146: 芯片空载有78℃温度
Johnsin Tao
HI 78℃不算很高,如果你想再降低一些,需要注意如下: 1. 确认底部Powerpad是否充分与GND焊接,并扩展GND面积用于散热(包括如果是4层板,打孔中间层GND,用于散热)? 2. 适当降低频率。 3, 选择Qg更小的MOS.
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: LMR38020: 芯片工作温度高,如何调整
Johnsin Tao
HI 从layout看芯片散热没有问题,确认一下功率电感饱和电流是否足够大?(轻载下芯片温升是否也严重偏高?)
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TMS320F28035: How to read the Hall signal of two brushless motors with three-phase bipolar switch type Hall sensor-怎么读取两个带三相双极性开关型霍尔传感器无刷电机的霍尔信号
Yale Li 李耀先
感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上( https://e2e.ti.com/ ),将由资深的英文论坛工程师为您提供帮助。
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
BQ76952EVM: 温度模型系数计算
guorong cheng
Part Number: BQ76952EVM 您好,关于温度模型系数的计算,有以下几个问题: 1、同样的参数,上传到GPC工具计算出来的模型系数和TI提供的Excel计算的模型系数不一样,实际以哪个为准? 2、用户模型参数里Rc0是否等同于Adc0?
6 天前
电源管理
电源管理论坛
AWR1843BOOST: 如何读取雷达的温度
? ??
TI 认为已经解决
Part Number: AWR1843BOOST 我想读取雷达实时的温度,请问可以如何实现呢?
29 天前
传感器
传感器论坛
RE: TMS320F28035: 想使用F28035(56PIN)主控芯片的6个ADC口捕获霍尔传感器输出的上升或下降沿脉冲,是否可行?您是否有更好的办法?--------Is it possible to capture rising or falling edge pulses from Hall sensors using the 6 ADC ports of the F28035(56PIN) master chip? Do you have a better idea?
Ben Qin
不客气
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题