Part Number: TPS61094 Other Parts Discussed in Thread: TPS61220 , TPS63802 , TPS61022 , , BQ25173 , BQ25703A 芯片需求:锂电池2.6~4.2V的电压输入,超级电容工作电压最好也可以限制在该范围内,最好是可调版本输出,另外在超级电容后端会接入稳压模块以及负载,稳压3.3模块选用的是TPS61220;后端负载至少需要电流400mA(电压在3.3V情况下);以下是整体的构型:相当于我需要连接锂电池和超级电容的一款单项DCDC芯片…
Part Number: BQ27441-G1 Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO BQstudio版本:1.3.101;系统:win10.我使用BQstudio连接BQ27441后,我用一块电量放光的电池进行循环学习,点击star之后,不是正常的流程,直接就跳到了放电,没有经过等待和充电的过程,目前我无法进行一个完整的循环学习流程。这是什么情况,请教工程师解答,有没有详细具体的教程
Part Number: BQ40Z50-R2 Hi Ti members
CC (Bit 8): Charge_Controller_Enabled (R/W) 1 = Internal charge control enabled 0 = Internal charge control disabled (default)
电量计这个内部的充电控制功能,怎么理解?是指电池可以内部做逻辑来控制充电mos吗?有没有相关的专题讲解这个功能的资料?
Part Number: BQ4050 Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO 我们是将 BQ4050 放置在系统板卡上的,在使用过程中发现了系统 MCU 异常重启的现象,排查后发现是 BQ4050 关开了放电 MOS 造成的,但是我们在 Lifetmes 界面并没有发现任何的保护记录,甚至将所有的保护配置都不使能后,该现象依然会发生。
另外,我们在使用的过程中出现了电池放电到一定电压后,无法给电池充电,并且无法使用 BQ Studio 读取的现象。