E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 515,058 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TMS320F280034: 你好, 根据F280034芯片数据手册看,该芯片支持Userdata过滤功能。我根据手册说明,配置了对应寄存器,但是并未生效,原因是寄存器没法写入, 使能不生效。
Datura
Part Number: TMS320F280034
11 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
BQ25883EVM: 设置开发板寄存器的软件(控制电流、电压),相关文件请提供
Tonyx.wu
TI 认为已经解决
Part Number: BQ25883EVM Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO 设置开发板寄存器的软件(控制电流、电压),请提供所有的相关信息和文件,谢谢!
4 天前
电源管理
电源管理论坛
TMS320F28335: ePWM模块AQ动作模块低电平输出/高电平输出能在中断中修改嘛,如果能修改能像修改CMP一样设置生效时间嘛
? ?
Part Number: TMS320F28335 ePWM模块AQ动作模块低电平输出/高电平输出能在中断中修改嘛,如果能修改能像修改CMP
12 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
LAUNCHXL-F28379D: 使用硬件I2CA,想产生起始和终止信号时寄存器值写不下去是什么原因?
D T
Part Number: LAUNCHXL-F28379D 调试硬件I2C,不采用FIFO和中断。将数据送入数据寄存器后,对STT和STP位赋1启动串数。在DEBUG中发现这个赋值操作没有成功,STT和STP依然为0,导致程序卡在在后续的XRDY位检查,一直找不到原因。可以确认IRS位也就是I2C使能没问题,STT和STP应该是可操作的。 代码如下: GPIO初始化略过; I2CA初始化: static void bsp_i2c_cfg_init(uint8_t index) { I2C_disableModule…
22 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: TMS320F280039C: ePWM AQ模块寄存器配置更改后生效时间
Yale Li 李耀先
客气了
2 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
ADS1298: 指令操作无效,寄存器无法读取
Tian GisTon
Part Number: ADS1298 我对芯片发送0x11 SDATAC和0x0A STOP之后,DRDY依然在脉冲,把START拉低也是如此,之后读取id寄存器返回为0。尝试将CLK EN开启,示波器测量始终为高电平3.3V。VCAP1 VCAP2 VCAP3电压正常,VCAP4为0v,VREFP为+100mv(尝试开启之后)。 时钟频率为2.5MHz ads12Lead_CS_H; ads12Lead_START_L; ads12Lead_RST_L; …
15 天前
数据转换器
数据转换器论坛
BQ25703A: BQ25703A在电池关断对外输出时,无法对电池充电(查看寄存器发现auto wake up模式是使能的,电流配置为128mA)
? ?
Part Number: BQ25703A 软件初始化是做了以下操作:disable 了看门狗、打开了performance mode、配置了otg输出电压、otg电流和Vsysmin;此时读取的寄存器值如下图所示:
23 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: TCA9555: 写配置寄存器将某个IO从默认输入态改配成输出,默认输出是什么电平
Kailyn Chen
应该是高阻态,看这里配置寄存器的描述,配置寄存器的某位设置为1时,对应的port 引脚会作为input引脚,输出为高阻态。 同样IO从input改为output时,输出也应该是高阻态。
1 个月前
接口
接口论坛
RE: ADS1298: 能够读取信号发生器数据,但测量人体效果不太好
Amy Luo
建议你看下我上面附的链接; 调节下RLD 反向输入端的配置以及反馈电路,看下是否有改善: How do I calculate the DC gain of the RLD or BIAS amplifier? 另外下面资料: [FAQ] Common Questions for TI's ADS129x Family of Bio-Potential ADCs 也可以考虑数字滤波。
25 天前
数据转换器
数据转换器论坛
RE: ADS8555: 怎样读取CR(控制寄存器)的内容数据
Kailyn Chen
并口我认为也能读取控制寄存器的内容,您是通过并口读取控制寄存器遇到什么问题了吗?‘ 我看关于ADS8555读取控制寄存器的讨论很多,您可以参考下: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753979/ads8555-about-reading-control-register https://e2e.ti.com/support/data-converters…
1 个月前
数据转换器
数据转换器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题