E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 261,780 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
LM25118: 不能带载上电,先空载上电后可正常带载
ting yao
TI 认为已经解决
Part Number: LM25118 原理图和pcb如上输入4-40V输出12V,空载上电后在带载可以正常使用,直接带载上电看电流似乎触发了过流保护。 供电端使用可调电源,负载为电子负载,电感饱和电流为22A 麻烦帮忙提供一些建议,我进行测试排查
9 小时前
电源管理
电源管理论坛
TMS320F280039C: 通过cjtag下载程序
xm
TI 认为已经解决
Part Number: TMS320F280039C DSP280039c用XDS100V3仿真器通过cjtag下载程序,一直不能正常下载。cjtag对仿真器有什么要求?软件需要特殊配置吗?有没有教程分享一下?
1 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
MSP430FR5043: 超声波燃气表电路设计是否合理
?? ?
TI 认为已经解决
Part Number: MSP430FR5043 1、运放电路是否合理; 2、MCU基本电路是否合理
10 天前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
TPS54331: TPS54331: TPS54331空载电压正常,负载输出电压低,急急急
hailiang LI
TI 认为已经解决
Part Number: TPS54331 此颗芯片是DCDC芯片,贴片后测试时,不带负载的情况下,污水泵口输出12V;带上负载时,污水泵的口输出变低,输出电压只有4V(正常情况下12V)!需要原厂分析下,芯片带载能力弱的原因。之前用22年批次没有问题,换23年批次的出现上诉问题
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
TPS82085: 输出轻负载掉电问题
cucu zhu
TI 认为已经解决
Part Number: TPS82085 下图是我的原理图,由于一些兼容需求,我的电路需要在一些特定情况下实现5.5V输入,5.5V输出,相当于把TPS82085当作一个电源开关。但我在实际使用过程中发现我的输出在低负载或空载的情况下,当EN使能后一开始输出电压是正常的,但等待30多秒后,这个电压就直接下降到4V多一点,当我有一个负载加上后,这个电压可以恢复到5.5V,但如果这个负载不是很大的情况下,电压下降这个情况会复现。 下图就是在空载或低负载情况下电压随时间变化的图。 我把原理图R63去掉后…
10 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: INA240: 这种电流检测放大器的输入电压为什么可以超过IC的供电电压,即使经过电阻分压,到正负输入端也超过了供电电压
Kailyn Chen
已解决
不客气,那我暂时先把这个帖子关闭了,后继有什么问题再讨论。
1 个月前
放大器
放大器论坛
UCC28070A: 输入电流过零点异常,且随着负载变化
Miketoru
Part Number: UCC28070A Hi! 我最近使用UCC28070A芯片设计了一个PFC电路,输入电压为85~276V,参考了SLUA479B的设计。 设计输出功率为2500W,但是检测电路输入电流波形过零点处异常,出现一个平台,且随着负载增大而变化。请帮助我排查问题,谢谢! 输出功率为300W,输出电压为395V。 输出功率为700W 电压为395V。
22 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ25798: BQ25798在太阳能电压慢慢爬升过程中起不来
Jon WANG
TI 认为已经解决
Part Number: BQ25798 您好! 用太阳能板供电:电池耗尽,设备关机;早上太阳升起的时候设备无法开机,需要拔插下太阳能接口重新上电下才行。 VSYS确实没出来,RGEN是0。请教下是什么原因导致的?有什么办法可以规避这个问题?谢谢!
14 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS54331: TPS54331空载电压正常,负载输出电压低,急急急
Johnsin Tao
Hi 你是指 污水泵的电流需求是需要只有0.15A吗? 有没有测试峰值电流需求? TPS54331的带载能力有确认吗?
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
BQ27441-G1: 充放电学习过程不正常,如何进行充放电学习
?? ?
TI 认为已经解决
Part Number: BQ27441-G1 Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO BQstudio版本:1.3.101;系统:win10.我使用BQstudio连接BQ27441后,我用一块电量放光的电池进行循环学习,点击star之后,不是正常的流程,直接就跳到了放电,没有经过等待和充电的过程,目前我无法进行一个完整的循环学习流程。这是什么情况,请教工程师解答,有没有详细具体的教程
29 天前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题