Part Number: BQ78350 Other Parts Discussed in Thread: BQ76200 , BQ76930
我们用BQ78350、BQ76930和BQ76200三款芯片做了一款7串锂电池保护板。但是发现该静态自耗电很大,在0.4mA左右。电池容量放光后,存放一个月左右进入了Shutdown(电压低于1.75V)模式,导致电池无法使用,需拆壳,激活保护板才能充电。
保护板外围电路为官方推荐电路,无异常耗电。
Part Number: TPS61175 您好:
我目前使用TPS61175做升压,输入电源约8V,输出电压12V,最大电流约0.8A,目前带载功能均正常。测试该芯片的过流保护功能时,使用电子负载测试,输出电流设为5A,输出电压并没有变为0,而是5.5V,即使输出电流设为10A,输出电压也没有变为0,而是更低的电压。负载改为正常0.8A时,输出电压正常。如上附图为原理图及5A负载时的输入输出电压图。请问这现象是正常的吗?该芯片过载时的反应是什么呢?
Part Number: OPA818DRGEVM Other Parts Discussed in Thread: OPA818 您好:
因为opa818的静态功耗十分高,电路板温度已经超过60℃了,每个有25片opa818。
现在想把它的PD引脚用起来,也就是不用运放的时候,将它shuntdown,以减小功耗。
但是,每个电路板25个PD引脚控制起来不太方便,所以我想直接控制±电源的LDO shuntdown引脚,这样走线就少多了
这又有一个问题,参见下图,据说先上负电源,再上正电源…