Part Number: OPA818DRGEVM Other Parts Discussed in Thread: OPA818 您好:
因为opa818的静态功耗十分高,电路板温度已经超过60℃了,每个有25片opa818。
现在想把它的PD引脚用起来,也就是不用运放的时候,将它shuntdown,以减小功耗。
但是,每个电路板25个PD引脚控制起来不太方便,所以我想直接控制±电源的LDO shuntdown引脚,这样走线就少多了
这又有一个问题,参见下图,据说先上负电源,再上正电源…
Part Number: TMS320F28034 Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE 你好!
我正在做一个感应电机控制的项目,使用的DSP是TMS320F28034,PCB是我们自己设计的,并不是使用的TI官方开发套件。
我先导入了HVACI_Sensorless工程进行学习,在Level 2的实验中得出了VdTesting和VqTesting与SpeedRef的对应关系。
比如在Speed=_IQ(0.7);时VdTesting 和VqTesting取_IQ…
Part Number: BQ25890 在datasheet 下 中提到 “The device provides automatic power path selection to supply the system (SYS) from input source (VBUS), battery (BAT), or both.” 这一个自动是什么条件只选择 input source 呢? 目前我们只测试到 enable ship mode 可以不消耗电池电能, 有其它方式可以配制吗…