E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 8,347 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
DRV8703-Q1: 电荷泵欠压错误
huan yin
Part Number: DRV8703-Q1 您好, 我在使用DRV8703调试电机的过程中,测试板突然停止工作。再次启动时,FAULT Status寄存器的状态为0x84 --- 电荷泵欠压错误。我想知道是什么原因导致了这个错误,并且我要如何修正它。 我的输入电压是12V,各个寄存器的状态分别是: Write_MainControl_State2 0x101C // LOCK = 011 , IN1/PH = 1 , IN2/PH = 0 , CLR_FLT = 0 IN1使能,I…
23 天前
电机驱动器
电机驱动器论坛
LMX2820: 电荷泵输出情况与无法正常锁定问题
?? ?
Part Number: LMX2820 您好,在使用LMX2820时,电荷泵的输出会出现如图所示的情况,无法检测到锁定,输出的频率也与我目标的有些差距,请问是什么问题呢,感谢您的回答。 另外我的环路滤波器与EVM板上一致,参考时钟信号为差分,Vpp=400mV。
13 天前
时钟和时序
时钟和计时论坛
ADS131M08: ADS131M08内部电荷保持电容Csh的大小
johing blue
Part Number: ADS131M08 hi! 在ADS131M08的datasheet中未找到关于Csh容量大小, 根据analog engineer's caclutor 需要知道这个电容的大小,设计器驱动电路。 希望能告知该电容大小。 谢谢
1 个月前
数据转换器
数据转换器论坛
BQ76952: 关于电荷积分的电流采样频率
xin liu
TI 认为已经解决
Part Number: BQ76952 hi,我有个关于电流采样和电荷积分问题 我通过技术手册了解到CC1滤波器被推荐为用来电荷积分,其每250ms输出一个值,换算为频率就是4Hz。而我们在配合逆变器输出220Vac/50Hz测试时发现电池包的电流波形会跟随交流输出时候的频率,这样便会产生一个问题:电流的采样频率无法满足 奈奎斯特定理,即采样频率需要为信号频率的2倍。 此外我发现规格书描述说可以通过 0x0076 DASTATUS6() 子命令以 64 位值的形式提供积分通过电荷,那这个电荷积分的是什么采样频率得出的…
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: DRV8302: GVDD和Charge pump 充放电工作原理
Annie Liu
我还没有具体了解该器件的内部 gvdd 是如何生成的,但相信它可能类似于 DRV8328,其中 GVDD 在某些电源电压下由内部 LDO 生成,并由电荷泵调节产生较低值。 电荷泵的工作原理是将电荷泵电容器充电至参考电压(pvdd),并在工作过程中依次放电,从而获得相对恒定的输出。
28 天前
电机驱动器
电机驱动器论坛
RE: 寻找一个合适的电源芯片。
ll k
电荷泵也可以。只要能实现这个功能的芯片就行。外围电路最好简单一些。 输出-5~-10V可调最好。实在没有,直接 输出-8V也行。
14 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] LM49151:未使用电荷泵。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Doug: 如果不使用电荷泵、则可以将其相关引脚保持悬空。 此致、 -Ivan Salazar 应用工程师
4 个月前
音频(参考译文帖)
音频(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430F6779A:关于 LCD_C 内部电荷泵所需的电容器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Tink: 我会建议使用一个电容器来保证最小值为4.7 uF 的公差。 此致、 卢克
4 个月前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: OPA855: OPA855空载FFT频谱存在突起问题
Kailyn Chen
1. 输出加了100nF电容相当于容性负载,容易引起振荡,尝试在输出端串联一个隔离电阻Riso=22ohm~100ohm试试呢。 2. ?? ? 说: pd和tia的走线距离是否距离要求还是说越近越好 PD和运放要放在pcb的同侧,最大限度的减少PD和运放之间的电感。距离的话尽量不要太远,两个器件之间距离的增加会导致PD 和运放反馈回路之间的电感会增加。 ?? ? 说: 同一块pcb板上存在两个bpd通道是否会存在相互干扰的情况 我认为会的,PD中的电流可通过PCB的电阻流到相邻系统中,如果实际应用需要两个PD…
1 个月前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: [参考译文] DRV8350:电荷泵?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Kevin: tenghua xu 说: 2. CPL 引脚波形的频率取决于什么? 在规格书中未找到此零件 电荷泵在一定频率范围内工作、该频率和占空比将根据电荷泵模式和 DRV 需求而变化。 如果电荷泵电压或电流需求增加、我们预计电荷泵活动会以占空比或频率增加。 这意味着如果电压或电流增加、而这可能是您看到频率增加的原因 此致、 亚拉
5 个月前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题