Part Number: UCC21520 对于一个DCDC变换器,在不上主电时,21520输出正常。在上了主电之后,21520的OUTB均输出正确,OUTA会叠加一个跟主电幅值相同的信号。即主电为10V,如果是INB没有输入,OUTB会输出一个10V左右的方波(但是不太规则);如果INB有输入,原来该输出18V的OUTB会变成28V。想请问有人遇到过这种情况吗,是驱动芯片受干扰还是周围电路出现了问题?因为不上主电又是正常的,感觉很离谱。
Part Number: LM3401 Other Parts Discussed in Thread: TPS92201A , TPS92201 系统输入电压3.3V或5V;
想通过更改外围器件的方式,可单独支持两款型号的LED工作。
一款LED正向电压3V,正向电流700ma。
另一款LED正向电压2.8V,正向电流200ma。
要支持PWM调光。
恒流驱动的方式。
是否有合适的型号推荐呢,感谢各位TI老师们帮忙
Part Number: TMS320F280039C-Q1 Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE TI团队,您好,
我在使用TI的F280039C开发产品,在使用flash驱动过程中,总是在初始化进入Trap,想换用ROM的FLASH驱动进一步开发,但是我在C2000Ware库里面没有找到Flash的ROM库。请问F280039C有支持ROM的Flash库提供?
谢谢!