E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 205,026 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
LM74502H先打开负载,再使能芯片,芯片损坏问题
li yuxin
TI 认为已经解决
Part Number: LM74502H 你好,电路图如上图所示,在先打开外部负载再使能芯片时,电荷泵电压无法抬升,并且芯片损坏,能否分析一下损坏原因及防护方法?
24 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: LM3409-Q1: 芯片输出开路(无负载)电压的计算
Jun Zhang
已解决
好的,明白了,非常感谢您的解答。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
TPS82085: 输出轻负载掉电问题
cucu zhu
TI 认为已经解决
Part Number: TPS82085 下图是我的原理图,由于一些兼容需求,我的电路需要在一些特定情况下实现5.5V输入,5.5V输出,相当于把TPS82085当作一个电源开关。但我在实际使用过程中发现我的输出在低负载或空载的情况下,当EN使能后一开始输出电压是正常的,但等待30多秒后,这个电压就直接下降到4V多一点,当我有一个负载加上后,这个电压可以恢复到5.5V,但如果这个负载不是很大的情况下,电压下降这个情况会复现。 下图就是在空载或低负载情况下电压随时间变化的图。 我把原理图R63去掉后…
9 天前
电源管理
电源管理论坛
TPS54331: TPS54331: TPS54331空载电压正常,负载输出电压低,急急急
hailiang LI
TI 认为已经解决
Part Number: TPS54331 此颗芯片是DCDC芯片,贴片后测试时,不带负载的情况下,污水泵口输出12V;带上负载时,污水泵的口输出变低,输出电压只有4V(正常情况下12V)!需要原厂分析下,芯片带载能力弱的原因。之前用22年批次没有问题,换23年批次的出现上诉问题
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
OPA548: 10欧姆负载时下降沿未知失真
? ?
TI 认为已经解决
Part Number: OPA548 在使用OPA548T驱动一个10欧姆电阻,输入几十kHZ正弦信号时在下降沿时出现奇怪的失真(当输入信号比较低比如1kHZ时几乎没有),增益是4。请问这个问题一般是由什么引起的,又该怎么解决?
3 天前
放大器
放大器论坛
TPS74401: 大负载电流下的PSRR测试结果与Datasheet不一致
Jiahui Chen
TI 认为已经解决
Part Number: TPS74401 目前使用的TPS74401,在测试其PSRR性能时,发现实测到大电流情况下的PSRR性能要比Datasheet中的性能差很多。 请教一下 , 如何才能测到Datasheet中的性能指标 ,是否要使用特别的测试方法?如下为我的实测与Datasheet对比:
29 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS54331: TPS54331空载电压正常,负载输出电压低,急急急
Johnsin Tao
Hi 你是指 污水泵的电流需求是需要只有0.15A吗? 有没有测试峰值电流需求? TPS54331的带载能力有确认吗?
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
OPA4189: 关于“直流”微弱信号检测问题:“动态”系统直流增益校准、降低模拟开关影响、直流温漂修正
anchundan anchun
已解决
Part Number: OPA4189 老师们好,我想实现一个微弱信号检测。 1.从强噪声信号中,提取100nv直流信号。 2.整体系统使用很多运放:放大、调制、解调、滤波、ad转换驱动。同时还使用模拟开关。 3.目前我已经实现检测100nv。 存在问题1-运放问题: 1.如何实现"动态"高精度的直流增益校准? 因为信号幅度小,存在直流温漂,校准困难,能否给一些建议?最好针对,“ 动态 ”分辨率5nv,500倍直流增益方案。 2.如果1无法实现,是否我思路有问题…
已回答
1 个月前
放大器
放大器论坛
Answered
LMR14030: SW开关信号不正常
? ?
已解决
Part Number: LMR14030 按我的原理图布线,发现完全不起振,或者说开关频率极度不正常,不知道哪里出的问题,所有器件全换了一个遍,FB信号线与电感是太近了,但也不至于SW信号成这样,完全懵了。电感也从4.7uH,换过6.8uH,也换了22uH,启动电容也换过,RT电阻更是换了好了多个,从10K,12K,20K,22K,47K,68K,
已回答
28 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: 关于升压电路负压输出的问题
Johnsin Tao
已解决
Hi 只有降压芯片做负压,输出接GND. 升压芯片没有这样做的。 要负压直接用降压芯片做,为什么还要用升压芯片做呢? 前者在topy上可以转换成buck-boost,后者不可以。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题