Part Number: TMS320F280039C Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035 , 在TMS320F28035的勘误表中,说明了在ADC转换过程中,SOC有可能出现转换不准确的问题,请问在 TMS320F280039C中,会出现这样的问题吗?
Part Number: ADC3663 Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1 ADC3663的SPI配置管脚连接至FPGA时遇到IO电平不匹配问题。FPGA的IO是2.5V CMOS电平,ADC3663是1.8V CMOS电平,但是3663的SPI的IO内部有上拉或者下拉21K电阻,目前使用的双向电平转换芯片是TXS0108E-Q1。3663的SCLK和SDIO管脚信号电平不满足要求,会出现类似如下波形:
ADC内部的下拉电阻是无法改变的…
Part Number: SN74LXC8T245 Other Parts Discussed in Thread: SN74AXCH8T245 您好 我想做一个data B到data A的电平转换,是从3.3V转换到1.2V; 请问这样设计有问题吗?只要这个芯片焊接在PCB上,电源就无法启动,反之,拿掉IC 电源可以正常工作
TXU0304 好像还不能兼容你现在的原理图应用,因为它是固定方向的,只有第4通道是从B端到A端,因此只能应用于MISO,而在你的应用中MISO是在第2通道。
没有其他方案推荐给你了,换方案的话,建议查看下面FAQ:
[FAQ] Are there voltage level translation / level shifter device recommendations for the industry standard interfaces like GPIO, SPI, UART, I2C…
Part Number: ADS131E08EVM-PDK Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08 , TIDA-00555 你好
我现在正在设计一个电流与电压的数据采集系统,其中一部分参考了ti官网上的《采用全差分隔离放大器的隔离式电流与电压测量》,如下图所示:
但是我的设计中电压电流采样需要8个通道,分为4电压4电流,所以我的第一个要求是一块具有八通道的ADC芯片。
其次是ADS131E08这块模数转换芯片每个通道的采集速率(64ksps)没法达到我设计的要求…