Part Number: DRV8701 Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1 , DRV8262 , DRV8705-Q1
尊敬的TI团队:,
最近,我们的DRV8701芯片出现了以下故障,我们尝试将电机两极短路,此时尖峰电流可达到40A(设计的限流值为8A),出现尖峰电流的频率是35KHZ,而这时nfault引脚还是高电平,没有报错关断输出。 我们尝试更换了不同的电源和电池得到的现象都一致。 目前有以下两个问题: (1)为什么出现尖峰电流的频率是35KHZ…
Part Number: TPS61175 您好:
我目前使用TPS61175做升压,输入电源约8V,输出电压12V,最大电流约0.8A,目前带载功能均正常。测试该芯片的过流保护功能时,使用电子负载测试,输出电流设为5A,输出电压并没有变为0,而是5.5V,即使输出电流设为10A,输出电压也没有变为0,而是更低的电压。负载改为正常0.8A时,输出电压正常。如上附图为原理图及5A负载时的输入输出电压图。请问这现象是正常的吗?该芯片过载时的反应是什么呢?
Part Number: TMS320F28034 Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE 你好!
我正在做一个感应电机控制的项目,使用的DSP是TMS320F28034,PCB是我们自己设计的,并不是使用的TI官方开发套件。
我先导入了HVACI_Sensorless工程进行学习,在Level 2的实验中得出了VdTesting和VqTesting与SpeedRef的对应关系。
比如在Speed=_IQ(0.7);时VdTesting 和VqTesting取_IQ…
Part Number: BQ27441-G1 Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO BQstudio版本:1.3.101;系统:win10.我使用BQstudio连接BQ27441后,我用一块电量放光的电池进行循环学习,点击star之后,不是正常的流程,直接就跳到了放电,没有经过等待和充电的过程,目前我无法进行一个完整的循环学习流程。这是什么情况,请教工程师解答,有没有详细具体的教程