Part Number: IWR1843BOOST 串口全双工:上位机发送命令sensorStop,板卡收到一个字节s就开始回复,见下面图片1。
如何改为
串口半双工:上位机发送命令sensorStop,板卡接收完sensorStop再开始回复。
我板卡烧录的是标准的Out of Box的开箱程序,然后使用虚拟出来的命令串口使用串口工具进行通信,逻辑分析仪抓出来的数据是:上位机发一个字符串sensorStop给1843,然后1843接收到一个开始字节s就开始回复了。查看代码中的CLI.c中的CLI_task线程中…
Part Number: TMS320F28388D
使用IPC通信在CPU1,CPU2以及CM之间互相传输。定义了一个char类型的数组,其中CPU2传给CPU1是正常的。但是CPU1传给CM异常,它会在每个字节后自动补0. 其他类型如int,float等是正常的。所有的数据拷贝操作都是使用memcpy函数统一拷贝的。请问这是CM核特有的现象吗?正常现象吗?
CPU1 -> CM …
Part Number: TMS320F28335 最近在调试CAN通信,我用三块开发板芯片均为TMS320F28335,其中1号开发板配置了两个邮箱用来接收数据,邮箱ID分别为:0x301,0x311;2号开发板配置了一个邮箱用来发送数据,邮箱ID为0x301;3号开发板也配置了一个邮箱用来发送数据,邮箱ID为0x311;2号3号开发板主函数中只有一条语句:自己写的一个发送函数;当1号板与2号板单独通信时,1号板数据接收没有延迟;当1号板与3号板单独通信时,1号板数据接收没有延迟;但是当1、2…