Part Number: ADS1299 我将8片1299做在一个采集板上,只使用了第一片1299的bias_out用作参考地,剩余所有的biasinv连接在一起。前端RC阻容和手册一致,5.1K和4.7nF。我能确定内部短路和方波信号没有任何噪声。使用正常模式采集脑电,当阻抗低的时候,对应工频和118Hz的噪声比较低,几乎看不到。当时阻抗高的时候,工频和118Hz的噪声以及它们的倍频很大,超过10uV。只有去掉bias_out噪声才会消失。请问右腿驱动是会捆绑芯片内部的噪声吗?以及如何减小数字信号带来的噪声影响…
Part Number: INA296A 在使用TI的INA296A1IDDFR进行电流检测的时候,如果空载,会发现电源输出端的采样电阻存在-0.3V左右的电压,如果把板上的INA296A1IDDFR去掉,则没有这个负电压。我另外拿一块光板只焊接了INA296A1IDDFR,外部供电发现采样电阻存在-7.8V的电压,这是什么造成的,输入端不能悬空吗?但是我的电源输出端会存在负载不在线的情况,如果产生-0.3V的电压是不好的。我们希望是0V。
Hi Yale:
和你更新一下我们采样干扰的情况,我有加大 ACQPS的设置,发现对采样干扰问题没有影响。下图所示为我们MCU layout更新后的内部AD结果寄存器通过DAC打出来的波形,采样干扰问题有明显改善。看下来数字地和模拟地分开时,MCU内部AD模块工作很不问题,请问原因能帮忙看一下吗?谢谢!