E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 244,843 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TPS62135: TPS62XXX能否参考《使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法》这篇文章改为恒流输出呢?
Tsz Loong Chung
TI 认为已经解决
Part Number: TPS62135 TPS62XXX能否参考《使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法》这篇文章改为恒流输出呢?
13 小时前
电源管理
电源管理论坛
选型:支持100%占空比的最高电压为24V的8A降压方案
?? ?
TI 认为已经解决
Other Parts Discussed in Thread: LM5177 , LM5176 需要将Type-C输入5~20V转为5V,电流为8A,请问有什么方案
23 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: 5v输出的稳压器
Johnsin Tao
HI 如果你电源是5V, 而只是要降低噪声,再增加一个LDO, 最大输出是5V- Vdrop, 有可能会出现5V偏低的情况。 你可以考虑增加一个LC用于降低噪声。 如果没有电压降低的问题,可以选择TPS7A4501之类
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
TXB0108PWR输出电压不稳定
?? ?
TI 认为已经解决
3.3V直接接单片机,5V接接口,由单片机输出掉5V,OE引脚下拉电阻去掉了,然后在单片机直接控制IO口给了一个高电平,将芯片去掉后测单片机引脚输出正常,接上芯片后测3.3V输出引脚 发现电压输出不稳定,下图为采集到的数据,IO口一直为高电平,输出波形如下图
2 天前
接口
接口论坛
Answered
RE: LM5122: 有老师用过升降压结构吗,我这边用这个方案老出现输入端保护的问题,
? ?
已解决
谢谢大佬问题已找到,前级采样加了高频滤波电容导致的
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: OPA364: 按照TI的稳定性文档搭建了调压电路,但是不太理解开环仿真的测量方法
mingLiang
已解决
另外,图中的1/β为啥是(1/β-)- (1/β+)呢?
1 个月前
放大器
放大器论坛
PMP22589: 关于变压器设计资料
飞飞 李
TI 认为已经解决
Part Number: PMP22589 你好, 我司最近在做一款电源,参照PMP22589,评估19-265V输入的可行性。参考设计中的用的变压器是 750319227r00, Wurth Electronics。现在问题是我们从 Wurth Electronics中找不到这个变压器的资料, 从Mouser或Digikey也没法买到这个变压器。请问可以提供下这个变压器的设计资料吗?我们可以打个样好完成这个样机。谢谢
8 天前
电源管理
电源管理论坛
TPS92515HV: 不同输出电压时输出电流波动比较大,而且输出电压在4V 以下时输出电流急剧下降
Jon WANG
Part Number: TPS92515HV Dears, 客户在调试TPS92515HV时设定输出700mA,发现在18V 是一个分界点,18V 以上输出电流比700mA偏小不少,到了18V 后基本稳定在720mA,但到了4V 后电流就急剧的下降。竞品也用TPS92515HV,输出比较平缓,没有像客户这样波动这么大。4V 以下电流也是下降比较大。 4V 以下电流下降厉害这种情况是否正常? 输出电流波动比较大有什么措施可以改善? G2MDC48-30D问题点.xls
10 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: INA240: 这种电流检测放大器的输入电压为什么可以超过IC的供电电压,即使经过电阻分压,到正负输入端也超过了供电电压
Kailyn Chen
已解决
不客气,那我暂时先把这个帖子关闭了,后继有什么问题再讨论。
1 个月前
放大器
放大器论坛
RE: TPS92692-Q1: TPS92692 升降压模式不同的PWM输入,芯片启动时间不一致相差较多
Johnsin Tao
HI 正常不应该有这么大的差异。 如果是100%调光,改变输入电压,看软起动时间是否有较大差异?
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题