E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 36,437 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TPS768-Q1: TPS76801QD的输出电流限制怎么测
?? ?
TI 认为已经解决
Part Number: TPS768-Q1 TI的工程师你好。 我不知道该怎样测试TPS6801QD的输出电流限制。我尝试过一次,电源电压和电流是4.3V和1A.结果元件损坏了,不能正常输出电压。有什么办法可以在不损坏元件的情况下测出输出电流限制?
7 天前
电源管理
电源管理论坛
F28035做逐波限流时,不能触发,大概是什么问题?
yh Liu
各位大佬请教一个问题,现在我想通过内部比较器触发保护,实现ePWM周期封波,这个应该怎么配置?下面是我自己配置的,以及得到的PWM波形,请帮我指出错误,非常感谢!
2 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: DRV8701: nfault引脚在超过硬件限流后仍然高电平
Annie Liu
你说“ 设计的限流值为8A”,通过使用 R30 和 R34 计算,得出 7.875A,即约为8A。 对于 ICCHOP 电流调节,有 2us 的blanking time(参见数据表)。电流调节比较器检测仅在该时间到期后才有效。电流调节是通过固定 TOFF 斩波来完成的。TOFF 指定为 25us(典型值)。在您的案例中,由于 FET 的短路和低 Rdson,电流在 2us blanking time内达到更高的峰值。根据您分享的示波器截图,电流峰值看起来约为 32A。ICHOP…
1 个月前
电机驱动器
电机驱动器论坛
Answered
RE: LM5085: ISEN 脚如何设计限制电流
Deng ruiyu
已解决
Thank you!
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
TPS43061: 最大输出电流多少?
志勇 吴
已解决
Part Number: TPS43061 Ti工程师你好! 我现在要设计一块升压板,要求是24V~29V输入,36V10A输出。我查了这个芯片手册,没发现最大输出电流是多少?请问这个芯片的最大输出电流是多少?极限电流呢? 谢谢!
已回答
10 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
UCC28C44: 7脚VDD击穿
yu sun
已解决
Part Number: UCC28C44 客户现场出现很多UCC28C44的VDD击穿短路的,检查电路VDD有18V稳压管和限流电阻,难道是GND上耦合了一些干扰,或是闩锁导致失效?
已回答
23 天前
电源管理
电源管理论坛
LM5176: LM5176是否有过流保护
? ??
TI 认为已经解决
Part Number: LM5176 目前输入电压在16.5~25.2V之间,电池电压,对外输出电压为24V/2A(对外供电), 需要了解LM5176是否有限流设定? 或是否有其它推荐芯片设计?
17 天前
电源管理
电源管理论坛
LM350A: 关于LM350A限流保护问题
lele kong
TI 认为已经解决
Part Number: LM350A LM350使用前有两个输出限流保护功能需要咨询下,datasheet上没有这方面的描述: 1.当发生过流时,芯片响应的时间为多久,uS级吗? 2.当设备从过流状态恢复后,芯片恢复正常状态的时间是多久,也是uS级吗? 3.过流点有两个吗?与压差相关
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: AMC1311: 这样使用AMC1311B可行吗?
Kailyn Chen
已解决
ling li 说: 长期工作在状态3,应该不会触发“” 内部失效保护状态 “”吧? 大于2.4V我就判断为状态3. 触发内部保护是在三种情形下触发。 1.当VDD1丢失的时候。 2. VDD1电压低于欠压阈值时。 3.SHDN被上拉时。 ling li 说: R3=1k电阻有没有需要注意的? AMC1311内部有钳位二极管吗?需要R3来限流吗? 通过数据手册最大电气参数表格中IN的电压范围可以判断,最大为VDD+0.5V可以判断输入到VDD端内部是有二极管的,否则这里的最大电压是个数字,而不是再+0.5V…
1 个月前
放大器
放大器论坛
TPS54560: 正电压转负电压问题咨询
jun yang
TI 认为已经解决
Part Number: TPS54560 各位老师,我现在使用TPS54560实现正电压转负电压,请教以下问题: 1.54560的最高输入电压为60V,是不是意味着最宽只能实现30V转-30V?能不能实现12V转-48V? 2.我现在已经实现了12V转-12V,但在仅改变FB反馈电阻的情况下始终无法实现19V转-19V的功能(19V一旦上电就会被拉跨到2V,限流3A了),这种是什么原因导致的呢?
8 天前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题