E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 124,947 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
LMR38020: 功耗大,温度过高
user5883945
TI 认为已经解决
Part Number: LMR38020 Dears, 使用芯片发现无负载时,芯片功耗过高,电流仍然有12.6mA; 接负载工作时, 温度偏高,大概70℃;
28 天前
电源管理
电源管理论坛
LM358: 大功率、高压、瞬态、恒流源方案
chen xai
Part Number: LM358 请问TI有大功率、高压、瞬态、恒流源方案嘛;
28 天前
放大器
放大器论坛
Answered
CC1311P3: CC1311P3输出功率问题
?? ?
已解决
Part Number: CC1311P3 CC1311P3是否能在400频段输出20dBm,我看手册的参数,最多输出13dBm,且没有提到高功率PA,就算是smartRF studio 7上面也没有20dBm可选,是因为那个高功率PA不适用于400频段嘛
已回答
17 天前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
BQ25792: BQ25792最大输出充电功率是多少?
Xi Meng Chen
TI 认为已经解决
Part Number: BQ25792 求用过TPS25750D+BQ25792设计PD充电器的朋友解答,BQ25792最大输出充电功率是多少?对于4S的电池充电,能否实现5A的充电电流?如果不能 TPS25750D+BQ25792能否实现对4S电池实现5A的充电电流?
3 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
LM5117: 实现正电压转负电压功率,负电压需要可程控
hanky CHOI
已解决
Part Number: LM5117 Other Parts Discussed in Thread: LM5177 Hi, TI team 我的电路只有正电压输入,输入电压范围21~30V,想要出一路0~-12V可程控的负电压,输出电流要求20A,请问使用LM5117这一款芯片是否有参考方案或文件? 谢谢!
已回答
27 天前
电源管理
电源管理论坛
DSP2808如何调节PWM占空比去改变输出功率?
?? ?
TI 认为已经解决
DSP2808是否可以通过内部程序算法自动识别后级所带负载的大小去改变输出功率去带动负载?
8 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: TMS320F28379D: SPI最高通信速率
Yale Li 李耀先
感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上( https://e2e.ti.com/ ),将由资深的英文论坛工程师为您提供帮助。
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: TMS320F280039C: epwm_ex2_updown_aq例程中产生的PWM波最高频率不能到达20mhz?
Ben Qin
20MHZ是支持的,但是会有失真,但是具体失真程度官方似乎没有资料描述。
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
RE: CC1310: smartrf studio上功率设置
Galaxy Yue
已解决
你好, 首先, 功率不可能低于 -10 dBm 左右,SmartRF Studio 中使用的 -10 dBm 功率设置是尽可能低的功率设置。 SmartRF Studio 中的设置是最接近 dBm 数字(不带小数)的选择。 对于最低设置,很难找到提供近乎恒定的输出功率与温度的设置。您也可以尝试不同的 txPower 值 可以参考一下这篇内容 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub…
1 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
CC2592: CC2592的功耗和输入功率关系
? ??
TI 认为已经解决
Part Number: CC2592 查看资料可知对于TX为+22dBm的时候,功耗是3V/155mA,如果TX变更为10dBm和0dBm的时候,对应功耗是多少?
15 小时前
其他无线技术
其他无线技术论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题