E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 80,535 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
选型:支持100%占空比的最高电压为24V的8A降压方案
?? ?
TI 认为已经解决
Other Parts Discussed in Thread: LM5177 , LM5176 需要将Type-C输入5~20V转为5V,电流为8A,请问有什么方案
21 天前
电源管理
电源管理论坛
SN74HCS08: 门限电压,怎么看多低的电压认为是0,多高电压认为是1
? ?
TI 认为已经解决
Part Number: SN74HCS08 请问对于逻辑与门 SN74HCS08的输入来说,多低的电压认为是0,多高电压认为是1啊,我看芯片手册的正输入和负输入门限电压的跨度好大,并且还有交叉,这样不会在交叉区引起误动作吗?
24 天前
逻辑
逻辑论坛
AFE5818EVM: AFE5818供电电压输入较高会导致芯片损坏吗?
Yuan Zhao
TI 认为已经解决
Part Number: AFE5818EVM Other Parts Discussed in Thread: AFE5818 AFE5818芯片此处的AVDD_H输入电压给了12V到导致AFE5818芯片损坏吗??
25 天前
数据转换器
数据转换器论坛
RE: LM358: 大功率、高压、瞬态、恒流源方案
Kailyn Chen
不知道您需要的这几个参数具体为多少,比如恒流源为多大电流?高压,大功率分别为多少。 建议您到电源版块咨询下电源工程师是否有对应方案,运放这边应该没有。
1 个月前
放大器
放大器论坛
RE: LM5576: 高压输出空载纹波问题
Johnsin Tao
Hi 这个不像是纹波,而是瞬态的关断后重启。 首先用示波器确认一下输入电压是否稳定? 然后确认一下输出电容。 如果加载呢? 输出是否会跌落得更加厉害?
2 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: LM5113: 开关频率为1MHz的时候,电压增高会出现波形严重畸变
Johnsin Tao
HI 没有整体的布局,对于LM5113 Layout建议参考其datasheet第18/9页,对于整体电路要注意功率回路尽量小。
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
INA296A: 推荐一款TI的运放支持高共模输入电压,宽动态电流范围检测,低输入失调电压
h d
Part Number: INA296A 支持高共模电压范围,输入电压范围在5-40V,支持宽动态范围的电流测量,电流在1-1000mA,需要一定的信噪比和500K的带宽
2 个月前
放大器
放大器论坛
RE: LM22676: 使用24V输入,转换成15V@500mA输出,仿真结果正常,但将VOUT与GND调换,目标输出-15V,实际只能输出-10.7V,FB电压也到不了1.285V,请高手指点!
Johnsin Tao
Hi 好的,参照datasheet设计即可。如上注意 负压输出与Vin之间也需要一个稳压电容。
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: OPA2156: 可否用OPA2156代替OPA350?
Daniel
您好 https://www.ti.com.cn/product/cn/OPA350 https://www.ti.com.cn/product/cn/OPA2156 根据官网显示这两个IC不建议直接替代, OPA2156 OPA2156 拥有 独特特性,例如轨至轨输入和输出电压范围、宽带宽 (25MHz)、高输出电流 (100mA) 和高压摆率 (40V/µs),是一款功能强大、性能出色的运算放大器。 详细说明请参考datasheet: www.ti.com/.../opa2156…
5 天前
放大器
放大器论坛
LM5013-Q1: LM5013具有热保护功能嘛
chen xai
TI 认为已经解决
Part Number: LM5013-Q1 Other Parts Discussed in Thread: LM5013 1、我电路中使用了7路LM5103芯片 2、运行一段时间后;出现了两颗LM5013芯片损坏;输入:95V,输出电压85V,1.5A; 3、想问一下这种情况是什么原因造成的;由于温度过高引起的嘛还是电压过高造成的。
16 天前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题