E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 421,925 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TPS563200: 用在USB供电12V输入5V输出时,USB热插拔会导致SW对GND短路,多次复现
daxia wu
TI 认为已经解决
Other Parts Discussed in Thread: TPS563200 该板还有2颗TPS563200分别用于12V/5V和12V/3.3V,但他们都工作的没有问题,这不是第一次使用TPS563200了,但第一次碰到这样的问题
26 天前
电源管理
电源管理论坛
SN74HCS08: 门限电压,怎么看多低的电压认为是0,多高电压认为是1
? ?
TI 认为已经解决
Part Number: SN74HCS08 请问对于逻辑与门 SN74HCS08的输入来说,多低的电压认为是0,多高电压认为是1啊,我看芯片手册的正输入和负输入门限电压的跨度好大,并且还有交叉,这样不会在交叉区引起误动作吗?
20 天前
逻辑
逻辑论坛
Answered
RE: TPS40211-Q1: 电路输出电压与电路输入电压相等,器件无作用
Johnsin Tao
已解决
HI 直接在官网上申请免费样片测试看看? 或者在TI购买,也可以找你们长期合作的渠道商购买。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: LM393: LM393用作甄别电路的话,对于高频信号甄别的话,会影响性能么?
Kailyn Chen
LM393的数据手册上没有给出增益带宽积,我想可以去做个仿真看下-3dB的带宽大概为多少。
1 个月前
放大器
放大器论坛
RE: OPA657: 我用OPA657,和OPA847分别做了个跨阻放大器,我想知道则两个运放的最大输入电流是多少?
Kailyn Chen
lei zhang 说: 我知道输出电压=输入电流*反馈电阻; 假设 反馈电阻=10欧,那么能输入100mA输出1V吗? 是的,因为运放输入是高阻抗,根据虚断特点,我们通常认为输入电流直接经过反馈电阻到输出端,所以Vout=-Iin*Rf 跨阻运放更多的是应用于光电流或者微弱电流检测的应用,所以会要求运放有着较低的输入电流和电压噪声。 那么您所说的最大输入电流,是指的被测电流大小吗?如上所说,通常跨阻运放用于微弱电流的应用,所以电流不会太大。 如果您的应用是大电流检测应用,可以考虑我们的电流检测运算放大器…
1 个月前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: TMS320F28375S: 正交编码器模块EQep能准确采集的输入信号频率最高大约是多少?
Yale Li 李耀先
已解决
请看一下datasheet第 135 页 7.11.3.1 eQEP 电气数据和时序 : https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/zhcse97j/zhcse97j.pdf
2 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
RE: INA828: 按照zhcy082ca文档搭建交流耦合仪表放大器中用到的伺服环路该如何理解呢?
mingLiang
已解决
我也看了这个文档,还不太懂,我再理解理解把。谢谢您。
1 个月前
放大器
放大器论坛
Answered
ADS131A04: 如果AVDD是单电源5V供电,REFEXT不接外部基准电压,只接1uF到地,使用内部基准源4V,是否输入信号范围就只能是0~4V,如果要采集正负2.5V信号,应该如何配置AVDD、AVSS、REFEXT电压,以及ADC芯片的寄存器
Liu Marlus
已解决
Part Number: ADS131A04 关于芯片AVDD和 REFEXT基准电压以及信号采集范围,我有两个问题: 1、如果AVDD是单电源5V供电,REFEXT不接外部基准电压,只接1uF到地,使用内部基准源4V,是否ADS131A04采集信号范围就只能是0~4V,如果要采集0~5V信号,是否需要 REFEXT外接5V基准电压源,然后AVDD供电不小于5.5V? 如果要采集±2.5V信号,应该如何配置AVDD、AVSS、REFEXT电压,以及ADS131A04的寄存器,能让ADC芯片的电压采集范围和给的数据满足要求…
已回答
1 个月前
数据转换器
数据转换器论坛
Answered
RE: TPS560430: 使用该器件生成-15V负压,使用tina仿真只能到-5V
Johnsin Tao
已解决
Hi 电路没有问题,说明很可能是模型问题。
2 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: CC3235S: 用CC3235S做了个WIFI的中继器,但是中继器反复链接手机热点后,出现链接失败阻塞,程序不执行,OStimer停止的问题
Yolande Wang
您好, 该 sl_WlanConnect() API 在开始连接尝试时返回 0。 当您已连接时它不会返回。 Joker.Fei 说: 程序可以用uniflash_6.4.0烧写到板子上并执行。但是板子链接自己手机的无线网络时,反复断开连接手机热点时程序里的TIRTOS的timer死掉, 然后阻塞在sl_WlanConnect函数。 如果该计时器完全独立于 WIFI 代码,则看起来像是堆栈溢出或硬故障。您可以尝试 异步处理检查错误。 之前第一步您可以尝试更新 SDK。但不需要完全更新 TIRTOS 7,只需升级主机驱动程序和…
2 个月前
Wi-Fi
Wi-Fi 论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题