请帮忙找个芯片(需要车规级),实现如下功能:
如图所示,电流I的0到2.3A,电阻R=2欧姆。
- A、B为差分采样输入;C为输出,可输出0V和5V两种逻辑电平。
- 芯片有计时功能。
- 芯片有锁定C输出状态的功能。
- 芯片有解锁C输出状态的功能。
芯片需求完成的功能描述:
A、当I小于1A时,芯片C输出高电平5V;
B、当I大于1.75A时,并且持续时间超过0.5ms,则输出C从5V翻转为0V,并锁定在0V;
C、锁定状态可通过控制D引脚解除。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请帮忙找个芯片(需要车规级),实现如下功能:
如图所示,电流I的0到2.3A,电阻R=2欧姆。
芯片需求完成的功能描述:
A、当I小于1A时,芯片C输出高电平5V;
B、当I大于1.75A时,并且持续时间超过0.5ms,则输出C从5V翻转为0V,并锁定在0V;
C、锁定状态可通过控制D引脚解除。