This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

绝对值电路的输出一开始是1.65V的直流偏置,慢慢会升到3.3V,这是为什么,而且升到3.3v,输出也没有了。

Other Parts Discussed in Thread: OPA337

 在实际电路测试中,图中1是一个压电薄膜传感器PDT,2是电荷放大器,实际电路没有3那个部分,4是一个绝对值电路,在仿真中没有任何问题,可以实际电路中,4绝对值电路的输出一开始直流偏置为VCC/2=1.65v,慢慢会上升到VCC,这是为什么,而且此时也没有了输出。还有我想问一下后端直接接ADC采集,需要加抗混叠滤波器吗?如果我直接去掉绝对值电路,直接采集电荷放大器后的信号,它与ADC直接该如何匹配?需要怎么接?谢谢

  • 绝对值电路中的电阻取值可以判断,Vo=Vi的绝对值,可以确定输出没有达到饱和吧?或者改OPA337双电源供电试下呢。
    另外,如果ADC对输入信号频带范围以外的信号没法采集的话,需要滤除,是需要加的,有些ADC内部集成抗混叠滤波器。
    那么不经过绝对值电路,就要看电荷放大器输出信号是否满足ADC 输入电压范围,如果满足的话,可以直接端接。
  • 亲,建议把你的电路实物倩照传个看看。
  • 如果输入Vi是一个直流信号,那么输出也应该是该信号的绝对值,可是该信号一直再慢慢上升到·VCC,我觉得不是电源的问题,应为TI自己也做了demo板进行了测试,实际输出没有这个情况
  • 如果输入Vi是一个直流信号,那么输出也应该是该信号的绝对值,可是该信号一直再慢慢上升到·VCC,我觉得不是电源的问题,应为TI自己也做了demo板进行了测试,实际输出没有这个情况