This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA199 的input filter

Other Parts Discussed in Thread: INA199, INA190

Hi, 

目前的Rsense是100m ohm,量測的電流條件約3~5mA,

是否有需要在輸入加RCfilter??

如果需要加的話, 是否有excel tool提供? thanks!

  • 您好,

    是否加入input filter电路从输入信号有没有噪声或是否被干扰来考虑。
    不管是INA199还是INA190,在数据手册中都有关于input filter的详细描述,请参考数据手册说明。
  • INA199 共模范围:–0.3V 至 26V, 满足不了应用要求
    INA190 共模范围:–0.2V 至 40V, 满足不了应用要求, 这里应该是这个器件
    手册并非要求一定使用这个滤波电流, 只是在噪声很大的环境,推荐使用, 所以是否需要使用就看评估噪声了.