This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【工程师年度总结]】电流检测方案总结

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA168, INA226

在运放放大器的选型主页中, 其中有一类为电流感应放大器,这类放大器是用来测量电流的,这部分运放在测量mA ~A 范围内的电流时有着很好的精度,像INA190 就比较适用于低电流测量,当然也可以考虑使用可编程运放或者仪表运放来替代。 下面就是TI给出了一些关于电流测量的一些解决方案,包括高边电流检测,低边电流检测,高共模电压范围内的电流检测等等:

  • TIPD135-10uA 至 100mA、0.05% 误差、高侧电流感应解决方案
  • TIPD156-低漂移双向单电源低侧电流感应参考设计
  • TIPD104-10uA~10mA,单电源,低边电流检测方案
  • TIPD129 -0~1A, 单电源,低边电流检测方案 

如果需要测量的电流,共模电压达到80V以上,可以参考下面一些方案

使用电流感应放大器来扩大共模电压范围的方案(使用INA168):

  • Extending Voltage Range of Current Shunt Monitor  (slla190.pdf)
  • TIDA-00332-高压 12V-400VDC 电流感应参考设计
  • TIDA-01608-具有集成式分流电阻器和 I2C 接口的隔离式电流检测参考设计
  • TIDA-01590-适用于太阳能汇流箱的 1200V 隔离式 I2C 高侧电流检测参考设计
  • TIDA-00639 -适用于太阳能智能汇流箱的 600V 单向电流/电压/功率监测设计
  • INA149(高共模电压差分运放)
  • AMC1100 和 AMC1200(用于电流感应, 4.25KV峰值的隔离运放)
  • TIDA-00528 - 40V 至 400V 单向电流/电压/电源监控参考设计

 如果应用中需要考虑过流保护,可以参考下面这几款

INA300INA301INA302INA303INA381INA200INA203INA206 

另外,在我们精度实验室里也有很多培训视频,相关电流保护的培训视频可参考:

 Introduction to Optimized Over-Current with the INA300

应用手册: TI Over-Current Detection Productsslob091.pdf)

如果应用中需要高压,高电流,闭环磁流传感器的应用,可以看下DRV425DRV411 , DRV401这几款产品:

  • TIPD205 -使用开环磁通门传感器的 ±100A 母线电流传感器参考设计(DRV425).
  • TIDA-01467 -采用磁通门传感器的三相电流检测参考设计(DRV425)
  • TIDA-00201-使用磁通门传感器并用于电流和电压测量的差分信号调节电路(DRV401)
  • TIPD184 -采用双极电源的 100A 闭环电流传感器参考设计(DRV411)
  • TIPD180 -采用闭环补偿霍尔元件的 ±50A 电流传感器(DRV411)