This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA858可否在单电源供电、正输入、10倍线性放大的情况下使用

Other Parts Discussed in Thread: OPA858

有一个宽度为5ns-20ns的脉冲信号,幅度约3mV-10mV,信号的内阻约200K,它是对称的交流信号,所以至多能提供50pA的电流。

我只想利用一侧的信号,将其放大到1V左右。由于频率较高,所以选择了OPA858,它的Ibi和Ft都很合适,但是,我是用TINA工具仿真的时候,发现个问题:OPA858在单电源的情况下,无法工作,对地输出约900mV的电压。 在双电源的情况下没有问题。

附件包括仿真文件,仿真截图和我希望的工作方式。

sbomam5b.tsc

  • 您好,OPA858 可以单电源供电,输入也可以达到电源轨,但是输出不是轨至轨,5V供电时,输出低电平大概在1.05V左右,而不是0V。
  • 请问,电路应该怎么连接才能工作呢?

    您可以在仿真文件里,帮我连接一下吗,信号的幅度设置为10mV,频率100M,正弦波。 我这样做,没有信号输出。

    按照直流放大的方法,因为交流耦合后,信号的下半部分也放大了,我不想要这部分信号,只需要上半部就可以了。