This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [常见问题解答] LM358LV:LM358、LM358B 和 LM358LV 运算放大器替代产品之间有何区别?

Other Parts Discussed in Thread: LM358, LM358-N, LM324, LM358LV, LM321LV, LM324LV, LM321, LM358B

LM358:此器件由 TI 在 20 世纪 90 年代设计和发布,是一款传统器件,最大电源电压高达 32V,具体取决于等级。此器件应用广泛,可由许多半导体公司制造(不过各公司的版本都有细微差异,本论坛帖子不予讨论)。

LM358-N:如上所述,LM358 可由多家半导体公司制造。其中一家公司是 National Semiconductor,这家公司已于 2011 年被 TI 收购。因此,National Semiconductor 公司的 LM358 版本已更名为 LM358-N。

LM358 和 LM358-N 在设计时都充分考虑到性价比。然而,借助新的设计技术、工艺技术和制造方面的改进,TI 能够设计出针对常见应用进行优化的新器件。此外,较新的器件具有 EMI 滤波、更低的功耗、更宽的温度范围、更好的初始输入失调电压和 Vos 漂移,并且仍然具有良好的性价比。

LM358LV:“LV”表示“低电压”,因此主要差异是电源电压(最大 5.5V 与最大 32V)。之所以开发“LV”版本,是因为我们发现许多客户在低电压应用中使用较高电压的 LM358 和 LM358-N。“LV”版本更适合低电压应用(例如,更低的功率、更好的失调电压和漂移)。请注意,单通道 LM321 和四通道 LM324 也具有“LV”版本(LM321LV 和 LM324LV)。

LM358B:主要差异同样是电源电压(最大 36V 与最大 32V)。开发“B”版本的原因有很多。首先,许多应用都具有 +/- 15V 电源,因此最好具有 36V 的最大电源电压。此外,“B”版本在几乎每个规格(包括失调电压、增益带宽、压摆率和更宽的温度范围)中都有更好的表现。最后,与大多数新器件一样,“B”版本具有 EMI 滤波器。