This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

THS4503: OPA197+THS4503+ADS8412

Part Number: THS4503
Other Parts Discussed in Thread: ADS8412, OPA197,

我采用OPA197构建电压跟随器,后端采用THS4503搭建单端转差分电路,最后将差分信号输出给ADS8412.

我想请教的问题是:

1.用构建电压跟随的运算放大器选型不同一般会有什么影响,OPA197会影响精度吗?

2.OPA197的输出阻抗是375Ω,而THS4503 datasheet中给了参考的电阻值,但它假设的源阻抗是50Ω,那么这些电阻值该如何更改?

3.THS4503 的Vcom端直接接地对信号会有影响吗。

  • 您好,

    1、电压跟随电路就是增益为1的电路,和搭建比例放大一样的道理,考虑的因素也基本相同,选择OPA197会不会应用精度需要看您采集信号的幅值范围、精度要求,比如您采集的信号是uV级别的,那肯定无法识别出输入信号是什么,因为OPA197的输入失调电压最大值是±100uV。因此是根据需求选型的。

    2、在高频信号传输中为了避免信号反射就要使阻抗连续,需要匹配阻抗,因为高频信号需要使用同轴电缆传输,同轴电缆的特征阻抗是50Ω,如果同轴电缆的输出作为信号源的话,使用THS4503 去接收,那么THS4503 的信号源阻抗就是50Ω。处理高频信号就需要用高频运放, 高频运放的输出阻抗一般很小的,几乎为0。

    如果您处理的信号频率不高,不需要做阻抗匹配,那么就不需要这个50Ω。

    3、Vcom是用来设置输出共模电压的,可以调节运放输出电压摆动在输出电压范围内而不被削波

  • 我对THS4503进行了仿真,发现Vcom接地时输出的信号就不会削波,但接四五伏电压时它就会被削波,这正常吗?

  • 您是使用的TINA进行仿真的吗?您可以附上您的仿真文件吗

  •  这是接地的情况

  • 您是不能上传仿真源文件吗?因为论坛最近做了升级,不知道是否对您上传文件造成了不方便?

    上面电路图截图,输入信号的幅值和频率是什么

  • 假若我处理的信号频率为25KHz,我是不是可以不需要阻抗匹配,不需要满足THS4503数据手册里源阻抗为50Ω的条件,直接选用THS4503数据手册里的电阻参数?

  • 25KHz不算高频,可以不做阻抗匹配,您说的“直接选用THS4503数据手册里的电阻参数”是指哪里的电阻参数?

    不知道您上面的“接四五伏电压时它就会被削波”的问题解决了没有,如果没有,可以告知您输入的信号幅值吗?被削波时,您输入的信号频率最大也是25KHZ吗?

  • 电阻参数是THS4503 数据手册24页的table4,之前削波的那个问题已经解决了。

  • datasheet中table4是在信号源阻抗为50Ω的前提下给出的,虽然没有严格的电阻选择规则,但是您可以根据datasheet中CHOOSING THE PROPER VALUE FOR THE FEEDBACK AND GAIN RESISTORS部分设计指导,对放大器负载,噪声和频率响应的平坦度这三个设计参数折中考虑。 电阻值越大,噪音越大,低增益配置中的交流响应可能会有峰值,而电阻值越小,放大器负荷就越大,失真性能就越低。 此外,反馈电阻值与设计增益要求一起确定增益电阻值,直接影响整个电路的输入阻抗。