Other Parts Discussed in Thread: AMC3330EVM, AMC3301, AMC3302, AMC3330
目的:用MCU采集电压,需要加隔离。
我的输入端是个单端电压信号,范围是0-5V,参考为GND。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目的:用MCU采集电压,需要加隔离。
我的输入端是个单端电压信号,范围是0-5V,参考为GND。
您好,您附的电路有点儿模糊,关于AMC3302的电路,您可以直接参考AMC3302的EVM user's guide的 Figure 5-2. AMC3301, AMC3302 and AMC3330EVM Schematic部分的原理图:
您好
我是想采样单端电压信号,这个芯片可以实现吗?电路如文档所示。我的问题如下:
1.我想采样的电压信号的参考地与MCU的地都为GND,这还能起到隔离的作用吗?
2.验证测量两个信号有没有起到隔离的作用都有什么方法?
您好,隔离的主要目的就是防止由于地电位差导致的回流现象。
看了下附件您的电路,如果要采集的信号也是参考的GND,如果GND和HGND有电位差,那么就会产生地回流,没有起到隔离作用。
采集的信号应该是参考HGND才行。
您好,如果我要采集的信号是GND,VDD侧是GND-N与MCU的地相同,那么芯片左侧的HGND只是连在一起就行了?还是需要和GND相连?
您好,芯片左侧的信号参考HGND,不能和右边的GND连在一起啊,右边参考的是GND,也就是说通过AMC3330将左边的信号和右边的信号隔离开,左边参考HNGD,右边参考GND,即使HGND和GND有电位差,由于AMC3330的隔离性能,也不会产生地回流。
您好,我还有一个问题,如何测量两个信号是否隔离呢?都有什么方法?或者是资料也可以,是分别测量两个信号的参考地之间有没有电流吗?还是什么?
您好,电路我再实际测量时遇到了一些问题。输出电压一直是2.4多V,AMC3302的OUTP一直是2.6-2.7V,OUTN是0.1-0.2V,我不知道问题出在哪里,我测量了DCDC-OUT是3.5V,HLDO-OUT是3.3V,