基础不牢前来求教:
请教如图,想用单极性电源+12V实现双向恒流源,负载是电阻,用模拟开关这样切换可以吗?
示波器正负极测电阻两端只能得到单极性的波形,示波器测电阻一端和板子上的地得到的是+12V和脉冲?为什么会这样?
模拟开关的切换的地和电路里的其他地不一样吗?
怎么知道实际流过电阻的电流呢?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好模拟开关是用来切换信号的,比如两路信号源,通过控制信号来选择哪路导通,不能实现单向电流源到双向的转换。
模拟开关的双向,指的是IO口,比如A到B,或者B到A,A或者B都可以作为输入输出口。
关于实际流过电阻的电流, 比如我们的模拟开关,导通电阻Ron基本上数据手册都给出来了,而模拟开关主要是切换信号的,电流都非常小,所以流过导通电阻的压降也很小,这是为什么输入输出信号幅值几乎没有降低的原因。
我们有专门的电源开关,下面是电源开关的选型链接:https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/power-switches/power-muxes/products.html
谢谢您的解答,我的电流最大只有十毫安,开关的导通电阻我看了也只有100欧左右,图里我用的是2个SPDT,spdt的一端接地,一端接电流源,交替控制输出的是地还是电流源,通过两个开关的时序控制实现负载电阻的一端地与一端电流源,这样不可以吗?谢谢
只要电流源满足开关输入条件,并且开关允许接地(有些开关可能最小输入电压达不到0V),是可以的。
您这边不是要求单极性实现双极性切换吗?
您使用的 哪款开关器件?