TI E2E™ 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【直播预告】模拟世界的最重要构成——信号链与电源

Other Parts Discussed in Thread: HDC3020, TMP126, TMP114, LP5860

信号链是连接模拟世界和数字世界的纽带。一座大桥除了骨干,还离不开从钢筋到水泥,从桥墩到道路的一系列结构。信号链同样如此,如果说数模/模数转换器是数字模拟连通大桥骨架的话,那么从传感器到放大器,从收发器到比较器,同样是构成大桥不可或缺的产品,同时也是在设计时容易忽视的地方。信号链的产品线丰富繁杂,根据应用场景不同,每部分的关注点和参数都有所不同。因此,在为系统选择最合适的信号链产品时,每位工程师仍有很多东西需要学习和考虑。

而电源则是驱动一切数字世界的根基,随着电子产品形态的不断发展,对于电源有了更新的需求,包括低静态电流、低EMI、高功率密度、低噪声和高精度以及隔离,成为了应对SWaP-C日益严苛要求的解决之道。对于电源应用而言,不同的场景需要不同的方案,因此本专题专门囊括了如今火热的USB-C以及LED应用,此外还搜集了各种适合工业和汽车应用的通用方案,方便工程师针对专项进行学习。

您是否关注信号链和电源产品高性能、高可靠性的解决方案?您是否在日常的设计中存在选型困惑?德州仪器 (TI) 模拟产品的答疑专场现已开放报名,每场答疑时段将有两位专家,一位是TI现场应用工程师,一位是TI产品技术专家,两位专家分别从市场痛点和技术以及选型的角度为大家答疑解惑,解决诸位工程师在设计中的挑战。在这样骄阳似火的炎炎夏日,让我们一起潜心学习、沉浸在模拟世界的奥秘中。

点击链接:www.eeworld.com.cn/.../,快来报名参加答疑直播吧!

答疑直播安排:

请扫描下方二维码,观看直播主题相关历史直播回放!

课程主题

课程名称

课程内容

放大器

新工艺下的 TI 通用运放及比较器产品


1.TI 比较器的新工艺介绍以及快速选择和使用TI比较器产品
2.TI 新一代高速比较器家族 (TLV360x)
3. TI 通用运放的新工艺介绍以及快速选择和使用TI通用运放产品

TI 高精度运算放大器全系列介绍

1. 精密运放产品和产品架构介绍
2. 新产品的设计和特性介绍
3. 锂电池测试仪应用中的明星产品
4. 工业自动化&控制系统应用中的明星产品
5. 半导体芯片测试仪应用中的明星产品
6. 精密运放产品 TI 官网的资源和工具介绍

传感器

通过 TI 传感器产品组合精确感知现实世界

1.传感器产品概览
2. HDC3020:高精度、低功耗、小尺寸 I²C 湿度传感器
3. TMP126: 0.3℃ max SPI温度传感器
4. TMP114: I²C 温度传感器

接口

如何选择合适的 RS-485 收发器

1.何时使用集成 ESD
2.故障保护解决方案
3.电涌保护使用时间规划
4.何时使用 SOT-23 (业界最小的 CAN IC )

TI CAN/LIN 收发器产品组合助您攻克设计难题


1.高速 CAN/LIN 器件解决系统数据速率挑战
2.业界最小的 CAN/LIN 器件缩小系统设计占用空间
3.集成 LDO 优化您的系统级电源解决方案
4.强大的容错 CAN/LIN 器件增强系统保护
5.下一代 SIC (Signal Improvement Capability) CAN 产品组合

USB Type C

结合升降压拓扑和 USB Type CTm 供电,以实现最大功率密度


1. 回顾完全集成的升-降压充电器的设计注意事项,包括开关管 MOSFET,电流检测电路和 NVDC 电源路径管理
2. 研究如何集成其他器件,例如负载开关和升-降压转换器,同时保持整体解决方案的小体积

LED驱动器

种草 TI 最新最热 LED 驱动产品

1. TI LED 驱动产品最新路标规划及热点产品介绍
2. TI 矩阵式 LED 驱动产品 LP5860 新品发布:
    a. 典型应用案例解析
    b. 超酷炫 DEMO 首 Show
    c. 手把手教你玩转 LP5860
3. 关于车载应用你必须知道的一点小故事

DC/DC开关稳压器

德州仪器全系列直流降压产品详解

1.TI 降压产品功率密度的改善
2.低静态电流创新
3.优化 EMI
4.Low noise & low ripple 的创新
5.降压产品封装
6.TI 设计工具

栅极驱动器

适用于每个 FET 的 TI 栅极驱动器

1. 栅极驱动器简介
2. 示例应用
3. 栅极驱动器的优势
4. 内容和资源