Other Parts Discussed in Thread: OPA374, TLV9002
现象:用官网上的模型搭了个滤波器,跟用理想运放的输出幅频特性差异很大
问题:是官网上的模型不适合做AC分析?还是我找的这个模型不对?
电路很简单,源仿真文件我就不放了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现象:用官网上的模型搭了个滤波器,跟用理想运放的输出幅频特性差异很大
问题:是官网上的模型不适合做AC分析?还是我找的这个模型不对?
电路很简单,源仿真文件我就不放了。
您好,我用OPA374试了试,按照您这个滤波器参数试了试,仿真还可以。
同样,10Khz的LPF,仿真如下:
您好,不是model的问题,应该是运放本身的特性,TLV9002 看起来像是添加了一个延迟,我换了TLV906x系列的,比TLV9002 的速度要快一些,看起来比较平坦:
input current指的是输入端sink或source的电流大小。
short circuit current指的是输出端接地,在保证芯片没有损坏的前提下,可允许的最大输出电流。
您的意思是在选择电源时,需要选择多大电流的电源是吗?
是的。
比如给运放或者比较器 供5V电源,多大的电流,能保证运放在全温度范围,全频率范围内正常稳定工作?
这个参数所有的运放规格书里都没有提及。但是其他一些光耦什么的都是有的。
您好,可以参考Figure 7-12, output current VS output voltage的曲线,可以看到在真个温度范围内,50mA够了,所以选择power的话,建议大一些,比如100mA,再大一些的500mA 都可以。