OPA548设计电路如下:
常温时工作正常,带电升温,当温度达到75°C时工作正常,当重新上电后发现正电源和负电源都存在比较大的电流。此电路用于电源驱动,负载电容设计为110uF,
当发生大电流时测试电压如下图所示(正常输出电压值为0.6V),
当改变输出限流电阻值R218为220K之后(输出限流由2.5A改为0.3A),此现象在高温时不再发生。
谁能帮忙解释下什么原因造成此现象。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
OPA548设计电路如下:
常温时工作正常,带电升温,当温度达到75°C时工作正常,当重新上电后发现正电源和负电源都存在比较大的电流。此电路用于电源驱动,负载电容设计为110uF,
当发生大电流时测试电压如下图所示(正常输出电压值为0.6V),
当改变输出限流电阻值R218为220K之后(输出限流由2.5A改为0.3A),此现象在高温时不再发生。
谁能帮忙解释下什么原因造成此现象。
OPA548出现大电流震荡时,您检测其 E/S管脚是什么波形?OPA548结温超过160°C时会进入thermal shutdown状态,待结温降至 140°C时恢复正常,看是否E/S管脚高低电平来回切换造成的?
ES管脚是-1V,那么运放是进入了 thermal shutdown状态。
现在我做实验去掉负载端的100uF电容之后高温时没有大电流现象发生了。
去掉大电容后高温时没有这种现象,说明大电容对运放的高温工作产生了影响。这个电容的作用是什么呢?工作中运放是否有对电容充放电的电流输出,如果有的话,可能是运放的输出电流增加了运放的温升,使得运放结温超过160°C会进入thermal shutdown状态。
而且这个现象是发生在运放负电源上电的时(正电源的电由0V升至12V的过程中负电源会上电)。
为什么说正电源在0V升至12V的过程中给负电源上电?您这里的参考点是0V是吗?对放大器来说正电源的参考点就是负电源。
滤波电容110uF的参考点是什么?在高温时电容的耐压值会降额,检查下在高温时且在运放负电源上电时,电容的额定耐压或其他参数是否还满足要求?如果说在高温时且在运放负电源上电时发生这个现象,那么有可能是电容在高温时且在上电过程中参数不满足要求造成的
我认为这个现象与温度过高有关,芯片正常工作的时候有温升,且带电升温,芯片的温度会更高,在重新上电后,断电前的温升还没有降下来,然后再接着重新上电,且输出端接有大电容,大电容上电瞬间会有很大的充电电流,运放输出的这个电流会使运放有进一步的温升,这会导致运放进入 thermal shutdown状态。
在常温时重新上电以及去掉大电容时没有这个现象,也进一步说明了是过温问题。