This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AMC1311: AMC1311 提高二次差分电压范围

Part Number: AMC1311
Other Parts Discussed in Thread: AMC1411, AMC1350, OPA316

AMC1311是固定增益Gain=1的隔离运放。

如果长距离传输,可以考虑加buffer来提高驱动能力。

是否有推荐器件或电路,是否会影响精度?

您指的提高VoutP-VOUTN的电压,如果只使用AMC1311是不行的,因为它的增益固定是1,输入和输出幅值相同

是否有VoutN-VoutP更高的器件可以推荐下?

  • 您好,您的输入电压范围是多少? 我们的隔离运放内部电路已经做好了反馈回路,所以增益是固定的,我看了几款像AMC1311 (0~2V input),AMC1411是Gain=1,AMC1350(+-5V input)的Gain=0.4. 所以如果需要放大的话,后端需要再加放大电路。

    长距离传输,相当于要选择能带较大容性负载的器件,大多数的运放基本上都能稳定的带一定数量的容性负载。 我们知道如果超过带容性负载能力的话,运放很容易出现震荡。 

    所以同时我们尽量选择低电容的cable,不知您应用具体多长的cable,在选择运放时要参考容性负载能力的介绍,比如OPA316的数据手册: