This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA2333P: 作为精准ADC采集跟随器电路应该怎么设计能提高采集的精准性和稳定性

Part Number: OPA2333P
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333

用OPA2333P作为精准ADC采集跟随器电路应该怎么设计能提高采集的精准性和稳定性

  • 0-3.3V输入,输入阻抗为2M+1M的分压电阻,输出直接接入stm32系列的adc

  • 您好,

    OPA2333是单位增益稳定运放,因此用作跟随器是稳定的。

    关于“提高采集的精准性”,跟随器电路不能提高采集的精确性,它一般是有两个作用。一个是隔离作用,即隔离前后级之间的影响。如果信号源输出阻抗比较大,而接收端输入阻抗比较小,就会考虑使用电压跟随器,因为电压跟随器输入阻抗高、输出阻抗低。另一个作用是提高带载能力,如果输出电路驱动能力比较弱,就会考虑使用驱动能力比较强的运放搭建跟随器以提高驱动能力。

    这里在您的应用中考虑加跟随器应该是第一个作用,即隔离作用。隔离作用的跟随器选择的运放是输入阻抗高、输出阻抗低的运放。

    在应用的时候,为降低引入的误差,还需考虑运放的输入失调电压、输入失调电流、CMRR、PSRR、Aol、输入信号范围、输出信号范围等参数。