现在有两路方波电压信号,一路是10-0,一路是0-10,两路信号分别由H桥的左半桥和右半桥产生,相位差半个周期,占空比都为50%。
想利用LM358设计一个减法电路,将输入的两路信号变为10V的交流电压输出,供电电压为12V,单电源供电,电阻使用的是0805封装,阻值为1K。
原理图如下,为何实际无法产生10V的交流电呢?使用万用表测试大约只有1V,2V这样。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在有两路方波电压信号,一路是10-0,一路是0-10,两路信号分别由H桥的左半桥和右半桥产生,相位差半个周期,占空比都为50%。
想利用LM358设计一个减法电路,将输入的两路信号变为10V的交流电压输出,供电电压为12V,单电源供电,电阻使用的是0805封装,阻值为1K。
原理图如下,为何实际无法产生10V的交流电呢?使用万用表测试大约只有1V,2V这样。
您好,
这两个输入信号做减法,输出应该是±10V,单电源供电无法输出-10V,而且您使用的是万用表测量,万用表测量的是有效值。建议您使用双电源±12V供电,这样可以输出±10V方波信号。
感谢回复。
我重新搭建了一个仿真,如下图。
以及实际的波形图
发现有较为明显的上升下降过程,这一过程与什么参数有关呢?如果我想改进应该如何进行优化?
同时,在达到峰值以后,有时会出现明显的抖动,这是加了TVS管以后的情形,没加TVS管抖动的会更加剧烈。请问有优化的方案吗?
您测试时负载是什么呢?
电路图中不建议加C1,运放驱动容性负载的能力是有限的,不建议人为加容性负载C1,否则的话可能会引起电路稳定性的问题。
在达到峰值以后,有时会出现明显的抖动,
您可以附上测量波形吗?同时告知测量时其负载是什么?
我测试的负载是两个100K的电阻。下面是去掉电容和TVS管的电路图。
电容C1我的想法是用于去耦的,下面的是去掉电容C1后的测量波形图
这是去掉电容C1和TVS管以后出现的波形图,有很大的波动。
以上波形测试的负载都是两个串联的100k电阻。
请问有优化的方案吗?
很抱歉,图片没有显示,也就是说负载是200K对地电阻?您示波器探头校准了吗?示波器测量其他正常方波效果怎样?可以正常显示吗?
我感觉输出应该可以正常显示,不该有异常,因此想让您先看下示波器探头是否有问题
我用示波器测量了两个输入信号和输出信号,如下图,电路图是去掉电容C1和TVS管的情况,之前的回答已经给出。
为了方便观察,我将两个信号上下平移了,两个输入信号波形正常,输出信号也就是橙色的,偶有尖峰,有时波动很大。