Other Parts Discussed in Thread: LM339, , LM393, TLV1812
1.输出是否是轨到轨
2.若输出不是轨到轨,在双电源±5V的供电情况下,高低电平输出分别有多大压降?且高低电平输出是否对称?
3.能否采用LM339相同方案的迟滞比较器进行设计(忽略LM339输出极OC结构中上拉电阻计算的情况下)
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
它们很多参数都不一样,您是想使用哪个型号替换哪个型号?为什么想要替换?
1、没有真正轨至轨输出的芯片,有的芯片虽然说是轨至轨,实际距离电源轨还有一些距离,只是距离电源轨的距离比较小。
您预使用的 TLC3702 和 LM339 完整型号是什么?型号后缀不同参数性能有些区别。
输出高低电平您可以查看datasheet 中的VOH和VOL参数。
2、这个与外接负载有关,负载越大,压降就越大,具体可查看datasheet LEVEL OUTPUT VOLTAGE VS LEVEL OUTPUT CURRENT曲线,如下TLC3702 datasheet 截图
3、OC输出结构的比较器与push-pull输出参数的计算公式是不一样的,因为OC输出的上拉电阻和上拉电压也会影响比较器电路的阈值电压。
输出高电平VOH应该不能满足您的要求,看datasheet 在输出4mA电流时在全温度范围内输出电压最低到了4.3V,VDD=5V供电,电压降最大达到了0.7V。
在常温25°时,最低电压是4.5V,因此不能满足“相比电源轨的压降不超过0.3V”。
看下 TLV1812,好像更符合一些: